This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC23C12:AMC23C12的杂散响应

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC23C12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1436498/amc23c12-spurious-response-of-amc23c12

器件型号:AMC23C12

工具与软件:

早上好、我目前正在尝试将 AMC23C12用作基于 SIC 的逆变器中的过流检测器。

问题在于、在相位切换期间、由于 dV/DT 而达到过流阈值之前、我很早就获得了杂散响应。

黄色迹线是使用 rogowsky 传感器在电感负载上测量的相电流、分流器为1m Ω、电压阈值为68mV、在第一个图像中、在低电平至高电平相位转换期间触发40A 跳闸、比较器以透明模式连接。

第二幅图显示了电流方向相反(连接在 DC+和相位之间的负载)时的相同问题、该问题始终出现在相电压的上升沿。

我遵循了所有的布局规则、将一个5nF 瓷器(ATC-100B)直接焊接在输入引脚和两侧的去耦电容器上、但我无法解决这个问题。

我尝试使用10Gsps 示波器和400MHz 100X 探头在相位上测量 DV/DT 、看起来大约为20V/ns 最大值。

即使输入短路、在超过特定电流时、输出端也会出现寄生尖峰。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferrando:

    您能否提供有关应用的更多详细信息?

    此外、您能否提供 原理图和布局?

    似乎栅极开关产生的噪声到达器件的输入端并导致意外跳闸。  您可以尝试增加 VREF 和 IN 引脚上的电容、看看这是否有助于防止跳闸。

    即使输入短路、在特定电流下、输出也会出现杂散尖峰。

    当您对其进行测试时、您将输入短接在多近的器件引脚处?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、原理图大致与 AMC23C12数据表第28页相同、比较器和 ADC 都由 非常靠近器件的5V 线性稳压器(图中的 U11)供电。

    在照片中、您可以看到、1nF 电容器(1206)焊接在5.1nF ATC 电容器下、其直接焊接在引脚上、信号由分流器通过15欧姆碳电阻器提供。

    在最后一张图片中、您会看到短路直接抬起引脚并通过3mm 的导线焊接到引脚4;即使在这种情况下、您也可以在记录中看到从100A 开始的杂散脉冲、没有像之前记录中那样的明确转换。

    蓝色轨迹是栅极驱动器去饱和引起的故障。

    连接两个并联电容器。

    电容器

    仅使用1nF 电容器进行记录。

    短路

    输入短路的情况下的电压记录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如原理图所示、测试期间会在引脚上添加额外的电容器并移除铁氧体磁珠。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferrando:

    您能将您电路板的布局发送给我吗?

    此外、您能否在杂散尖峰期间检测 DUT 上的 VDD1电源并验证其稳定性?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顶层

    底层

    一个内层。

    在测试过程中、许多其他不同的电容器直接添加到引脚上、5V 电压来自线性稳压器、该稳压器非常靠近输出端具有多个不同电容器的引脚。

     由于5V 接地端的 dV/dT 会阻止读取任何有用的内容(即使对于隔离式探头)、因此无法在脉冲期间测量5V VDD1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了 µs 一些测量:是否好像当 dV/dT 接近20kV/μ s 时、比较器会发出杂散响应、您可以帮助解决该问题吗? 我的电路板基于这个组件、因此很难设计出具有相同尺寸的新电路板。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferrando:

    很抱歉响应延迟。  自上次通信以来是否有任何变化?

    由于您仍然可以看到器件上的输入短路问题、因此器件的高侧电源可能受到高瞬态的干扰。   

    您是否能够在外部为比较器提供5V 电压(保持输入短路以防止多个可能的问题重叠)?

    谢谢。