主题中讨论的其他器件: TL331、 TL391LV-Q1、TL331LV-Q1
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户思考使用 TL331-Q1的低压检测电路。 请先查看下图。

然后他们计算了 UVLO 检测的每个值。

最后、他们希望检测输入电压低于13.3V 时的情况。

1.请检查概念是否正确,价值是否良好。
2.如果此电路检测到13.3V 并且输出变低、那么如果输入电压超过15V、输出变高? (我认为即使输出达到15V、输出仍然为低电平。)
3.初始输入电压为15V 时的状态是什么?
此致、
蔡斯