This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:Queston 关于低电压检测电路

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TL331LV-Q1, TL331-Q1, TL331, TL391LV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1454881/tl331-q1-queston-about-low-voltage-detection-circuit

器件型号:TL331-Q1
主题中讨论的其他器件: TL331TL391LV-Q1、TL331LV-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户思考使用 TL331-Q1的低压检测电路。 请先查看下图。

然后他们计算了 UVLO 检测的每个值。

最后、他们希望检测输入电压低于13.3V 时的情况。

1.请检查概念是否正确,价值是否良好。

2.如果此电路检测到13.3V 并且输出变低、那么如果输入电压超过15V、输出变高? (我认为即使输出达到15V、输出仍然为低电平。)

3.初始输入电压为15V 时的状态是什么?

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    上拉电阻器(R)应是他们考虑的一部分。 上拉电阻器在其迟滞阈值的计算中很重要。

    实现外部迟滞需要 电压 反馈。 请查看以下电路指导手册、了解迟滞值的推导:

    具有迟滞功能的反相比较器电路

    具有迟滞功能的同相比较器电路

    反馈电阻器应该连接到比较器的非反相端子上。

    需要注意的是、TLV331在所有温度下的输入共模电压范围为 VCC - 2V。 请确保两个电压都在输入共模电压范围内、以便在数据表规格下正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    迟滞的"正反馈"将位于错误的输入引脚。 输入电压"V"允许的电流是多少? 如果输出被反转、这是不是问题?

    1)不好

    2)反馈是负的、使用比较器几乎总是一个不好的主意。

    3) 3)未来(重新设计后)两个阈值内输入的初始状态取决于上电顺序和电路设计。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ho、Ron、

    感谢您的支持。

    我已经与我的客户分享了您的意见、我还有一个请求。

    您能帮我更正一下低电压检测的原理图吗? 原理图在 OrCAD 或纸上、参考文档也可以打印。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    请参阅我的第一封答复。 那里提供了用于反相和同相比较器的电路。

    谢谢!

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    对于5V 上拉电阻和 TL331-Q1以5V 电压运行、请使用相同的电阻器从5V 电源生成2.5V Vref。
    TL331不是我在此应用中最喜欢的选择。

    R1 = 750k
    R2 = 2.21M
    R3 = 44.2k (如果输出必须拉取电流(IOH)才能为目标供电、则使用较低电平)  
    R4 = 162k

    当 VIN 低于13.3V 时、输出变为低电平、当 VIN 高于15V 时、输出变为高电平  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    新年快乐、感谢您的支持。

    - TL331不是我最喜欢的这个应用。

    ->对于 TL331而不是 TL331的情况、您有什么建议? 我的客户应使用符合汽车标准的器件。

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase、

    对于5V 及以下的 TL331LV-Q1或替代引脚排列 、由于轨到轨输入和较低的 Vos 误差、TL391LV-Q1更易于使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的支持。

    我将根据您的建议与我的客户讨论此问题、如果我有更多问题、请发布另一个主题。

    此致、

    蔡斯