This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:TLV3202

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1475016/tlv3202-tlv3202

器件型号:TLV3202

工具与软件:

您好!

我们计划使用 TLV3202AID 使用的三个比较器。

要求:

  • 输入范围: 600mV 至3V (脉冲宽度:10us 至200us)
  • 输出电压范围: 动态

测试观察结果:

电路:

  1. 结果1:

    • 输入信号(函数发生器):
      • 频率: 100kHz
      • 占空比: ±50%
    • 观察结果: 输出正确。
  2. 结果2:

    • 输入信号(函数发生器):
      • 频率: 1kHz
      • 占空比: ±50%
    • 观察结果: 则会有较低的基准噪声。

请查看随附的电路和测试结果、并告诉我们需要对电路进行哪些更改才能满足我们的要求。

期待您的反馈。

此致、

Kruti Panchasara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示的第二个输入信号具有50 µs 脉冲宽度(因此不是1kHz)。 低通滤波器的时间常数1 µs 不足以满足要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能向我们建议 低通滤波器的值以获得该结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该值应大于最大脉冲宽度。 请试用10 kΩ 和100nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的说,非常感谢你,我们将尝试实施它。

    但 R289 (15k)的性能如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kruti、

    15K 可以。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    观察输出结果

    我们使用以下元件值进行了测试:

    • R289 = 15KΩ Ω
    • C289 = 100nF
    • R291 = 11KΩ Ω

    结果1: 输出正常

    • 频率:  1 kHz、  :900mV、  低电平 :600mV

    结果2:观察到轻微噪声

    • 频率:  1 kHz、   :800mV、  低电平 :600mV

    结果3: 输出不正确

    • 频率:  1 kHz、   :700mV、  低电平 :600mV

    结果3: 无输出

    • 频率:  1 kHz、   :650mV、  低电平 :600mV

    我们需要一个稳定信号、其中 高电平为650mV .

    我们还尝试  在1kHz 频率下将 R291值更改为1K 至25K  

    期待您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于输入电压范围低至50mV、LPF 必须更强。

    测量比较器的引脚2和3、而不是原始输入信号。 调整 R 或 C、直到引脚2处的信号足够平坦。