主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
大家好、团队成员:
提出相关问题。 请检查原始主题是否有上下文。
我的客户正在进行系统项目。 他们希望为空工程配置 IPC、并有一些问题:
- IPC 是否需要 SysConfig 中的 DPL CFG? 这似乎是必要的、因为当他们尝试在没有 IPC 的情况下加载程序时、IPC 失败。
- 在一个系统工程中、当他们尝试在 SysConfig 中配置 DPL CFG 时、会显示"Add DPL CFG (超出最大值)"。 请查看下图。
这似乎与 MCU+SDK v.10.0和更早版本中的漏洞有关、但已在 v.10.01 (? 不是100%确定)请阅读有关错误的相关主题。
- 不能添加与错误相关的 DPL CFG 的原因是什么?
- 如果无法通过 GUI 手动将 DPL CFG 添加到系统工程中、应如何手动添加?
此致、
Mari Tsunoda.