This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:系统项目中的 DPL CFG 错误

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1470644/am2434-dpl-cfg-bug-in-system-project

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

大家好、团队成员:

提出相关问题。 请检查原始主题是否有上下文。

我的客户正在进行系统项目。 他们希望为空工程配置 IPC、并有一些问题:

  1. IPC 是否需要 SysConfig 中的 DPL CFG? 这似乎是必要的、因为当他们尝试在没有 IPC 的情况下加载程序时、IPC 失败。  
  2. 在一个系统工程中、当他们尝试在 SysConfig 中配置 DPL CFG 时、会显示"Add DPL CFG (超出最大值)"。 请查看下图。  
    这似乎与 MCU+SDK v.10.0和更早版本中的漏洞有关、但已在 v.10.01 (? 不是100%确定)请阅读有关错误的相关主题。

    1. 不能添加与错误相关的 DPL CFG 的原因是什么?  
    2. 如果无法通过 GUI 手动将 DPL CFG 添加到系统工程中、应如何手动添加?

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、您好!

    我正在查看您的问题,您可能希望在今天之前得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    有任何相关更新?

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、您好!

    一次需要 DPL init、因此您无需添加更多 DPL cfg。

    在 DPL init 中、我们启用所有中断和 PMU 计时器初始化。

    所有 外设都需要执行此步骤 、而不仅仅是 IPC。

    因此、在 syscfg 中仅需要一次的 DPL 配置就足够了、不需要更多配置。

    ...

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    感谢您的响应。 这是应该配置的器件还是自动完成的器件?

    我之所以提出这个问题、是因为一些 MCU+SDK 中有一个部分允许在 SysConfig 中进行 DPL_CFG 配置、但其他版本不允许:

    无 DPL 部分:

    此致、

    Mari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mari、您好!

    是的、默认情况下正确、使用 syscfg 中的 DPL 配置、我们已经启用了 DPL init。

    因此、无需担心 syscfg 中的 DPL 配置启用。 默认情况下、为 DPL 生成代码。

    此致、

    Anil。