This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ***

Guru**** 2952500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1519560/thread

部件号:*** >

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OSC 中的信号 MOSI 异常。

    它应该是逻辑信号、而不是模拟信号。

    您可以在所有 SPI 引脚悬空的情况下测试 SPI 吗? 并尝试捕获信号。

    TRM 中 POCI 的 Q 状态处于 CS 低电平、但没有 CLK、POCI 将处于 Q 状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不可能的、因为 TLIN14313内部有一个硬接线弱上拉。

    但不能有所作为。

    数据表显示、MOSI 将被强制为低电平(通过 MCU)。 这意味着 SBC 上的弱上拉电阻不应该有任何区别、对吧?

    POCI 仅由 SBC 控制、根本不连接上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是正常现象、由于 SBC 有240k 上拉电阻、因此信号更加合理。

    我先查看 TRM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回到这里。

    Unknown 说:
    POCI (MISO)应该未定义(Q 状态)、且在空闲时 PICO (MOSI)将强制为低电平。

    没错。

    MOSI 相对于2.8V 是浮动的(与未定义的类似)、MISO 被强制为低电平。

    MISO 是蓝色、MOSI 是红色?

    这是异常的。

    由于 MOSI 是主/控制器输出、因此 MSPM0将向 SPI 总线输出 A 非悬空信号。

    我认为您标记的 TLIN 的上拉电阻器(引脚6)会产生影响。

    您能不能想象当您断开 M0和 TLIN、尝试监测 SPI 信号时会发生什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下 是从侧没有上拉电阻器时、在一次通信期间 MOSI 的波形正常:

    以下是当从侧有上拉电阻(2.2k)时、在一次通信期间 MOSI 的波形异常。  

    比较分析揭示了一种独特的充电过程。 如果从侧有一个上拉电阻器(240k)、则充电过程将更低、这与您观察到的现象一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指出、POCI (MOSI)在空闲时被强制为低电平。

    另外、在您的图片中、信号也会变为高电平。

    数据表是否错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1是正常值。

    在图2中、这是异常、有一个上拉电阻连接到 POCI。

    下图说明文本如下:

    Below is abnormal the waveform of MOSI during one communication when the slave side has a pull-up resistor(2.2k). 
    
    Comparative analysis reveals a distinct charging process. If the slave side has a pull-up resistor(240k), there will have a more lower charging process, which aligns with the phenomenon you're observing.

    数据表指出、POCI (MOSI)在空闲时将被强制为低电平。

    任何页码或数据表链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SLAU847D 的第1247页。 参考手册。

    当然、我指的是 Pico (MOSI)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更新到 E 版本、我没有 d 版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到了您的职位、TRM 中的 P1306、  

    • The transmit data line PICO is forced low

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表指出、POCI (MOSI)在空闲时被强制为低电平。

    另外、在您的图片中、信号也会变为高电平。

    数据表是否错误?

    [/报价]

    测试结果似乎正确。

    TRM 和测试结果之间存在一些差距、需要在内部确认。

    和上拉电阻会影响 POCI 空闲状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、同时、这种高电压不会影响 SPI 通信、您可以忽略它、因为 CLK 和 CS 未处于活动状态。