This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:AM263P4-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1525019/am263p4-q1-am263p4-q1

器件型号:AM263P4-Q1
主题:AM263P4 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试在 AM263P4 Launchpad 上运行 UART 回显示例。 UART0 正在成功发送和接收数据。 但在 System Config 中将 UART0 更改为 UART5 外设时、数据不会被传输。 我是否缺少任何步骤??  

在查看 Altium 中的 AM263P4 Launchpad 原理图时、UART5 接头引脚未连接到 SOC、但在用户指南中、它被称为 UART5 在 Launchpad 中可用。 这是为什么? 或者、是否有任何步骤需要遵循?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Im 对此进行了调查、请预计当天结束时会有回复

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在原理图中看到它连接了。 UART 和 ePWM 之间有一个多路复用器。 组件进行相应配置

    此致、
    Shaunak