Other Parts Discussed in Thread: AM263P4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM263P4-Q1 主题:AM263P4 中讨论的其他器件
工具/软件:
我尝试在 AM263P4 Launchpad 上运行 UART 回显示例。 UART0 正在成功发送和接收数据。 但在 System Config 中将 UART0 更改为 UART5 外设时、数据不会被传输。 我是否缺少任何步骤??
在查看 Altium 中的 AM263P4 Launchpad 原理图时、UART5 接头引脚未连接到 SOC、但在用户指南中、它被称为 UART5 在 Launchpad 中可用。 这是为什么? 或者、是否有任何步骤需要遵循?