This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM243 GPIO 悬空

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1539465/am2432-am243-gpio-floating

器件型号:AM2432


工具/软件:

你(们)好

在复位期间和软件配置之前、AM2432 GPIO 的状态是什么? 我们在实验室中进行了测试、发现在芯片上电过程(复位期间)和软件配置之前存在大约 500mV 的浮动电平。 这是预期行为吗?

我注意到在数据表中有这 3 个关断状态。

第 1 个 OFF = RX OFF
→输入缓冲器禁用(外部信号不能是输入)
第 2 个 OFF = TX 关闭
→μ A 输出缓冲器已禁用(无驱动能力)
第 3 个关断=拉关
→Ω 内部上拉/下拉电阻器断开连接(无电平偏置)
综合效应:
该引脚始终处于完整的高阻抗状态 (Hi-Z)、相当于电气隔离悬空状态。

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    您是正确的、数据表中的“复位期间的焊球状态(RX/TX/拉动)“和“复位之后的焊球状态(RX/TX/拉动)“中定义了焊球状态。

    引脚组合“OFF / OFF / OFF / OFF“和“ON / OFF / OFF“将被观察为浮动电平、直到配置为“拉动使能“、“驱动器使能“或外部器件/元件开始驱动它。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stan

    关闭它。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zekun:

    以下 E2E 可能会有所帮助。

    (+) AM62D-Q1:AM62D-McASP 接口配置 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.