主题中讨论的其他器件:LMX2595
工具/软件:
您好支持团队、
要开发 SPI 工程、我应该从哪个示例工程开始? 还是应该从空示例工程开始?
我还找到 SPI 和 QSPI。 我应该选择哪一个?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好支持团队、
要开发 SPI 工程、我应该从哪个示例工程开始? 还是应该从空示例工程开始?
我还找到 SPI 和 QSPI。 我应该选择哪一个?
此致、
您好 Lin、
第一个(85 美元)
ZX100QTH
ZEBAX.com
此致、
Ming
尊敬的 Ming:
对 J7 引脚 7 上的 GPIO 信号有疑问。
我的设计目的是使用 MSS_SPIB 作为标准 SPI 端口以及使用一些其他 GPIO 引脚作为 CS 信号。 如果 S2 切换到 DBG_SPI 位置、则无法获得 J16 上的 CLK、MOSI 和 SIMO 信号。
那么、我们是否可以将 S2 保持在 PMIC_SPI 位置以在 J16 上获取 SPI 信号、同时从其他接头和引脚获取 2 或 3 个 GPIO 信号?
感谢你的帮助。
此致、
LIN
您好 Lin、
我看到您还创建了一个 e2e 主题:
(+) MIBSPI-AM273X:MCU-PLUS-SDK MOSI 数据不正确。 -基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛
关闭这个。
此致、
Ming