This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SPI-AM273X:MCU-PLUS-SDK 开发

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1530529/mcu-plus-sdk-am273x-spi-development

部件号:AM273X - MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:LMX2595

工具/软件:

您好支持团队、

要开发 SPI 工程、我应该从哪个示例工程开始? 还是应该从空示例工程开始?

我还找到 SPI 和 QSPI。 我应该选择哪一个?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ming 的确认。

    我将使用适配器进行测试并告诉您结果。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    您能提供   Zx100-QTH030-Samtec ST 分线适配器的购买链接以便我重新订购。 我订购的产品已经送达。 但是、它们与 J7 或其他 60 引脚接头不匹配。

    感谢你的帮助。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    全系列分线适配器 M

    第一个(85 美元)

    ZX100QTH

    ZEBAX.com

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    感谢您的链接。 我现在就订购了。  

    (顺便说一下,我的笔记本电脑有一些问题,因此我重新启动它,需要重新安装所有工具和软件。 我会赶上)

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:  

    对 J7 引脚 7 上的 GPIO 信号有疑问。

    我的设计目的是使用 MSS_SPIB 作为标准 SPI 端口以及使用一些其他 GPIO 引脚作为 CS 信号。 如果 S2 切换到 DBG_SPI 位置、则无法获得 J16 上的 CLK、MOSI 和 SIMO 信号。

    那么、我们是否可以将 S2 保持在 PMIC_SPI 位置以在 J16 上获取 SPI 信号、同时从其他接头和引脚获取 2 或 3 个 GPIO 信号?

    感谢你的帮助。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    获得分接适配器后、不再需要 J16。 MSS_SPIB_CLK/MISO/MOSI/CS0 将指向 DBG_SPI_CLK/MISO/MOSI/CS0、然后指向 J7。 您还可以访问 J7 上的 MSS_SPIB_CS1、MSS_GPIO_28 和 MSS_GPIO_2。

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的澄清。 我懂了。 我只是在你之前的消息中订购列表上的第一个适配器由 PayPal。 一旦我得到它,我将做更多的测试。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我对 AM273x MIBSPI 引脚还有一个问题。 它们全部或部分是否与 LVDS 兼容?

    谢谢、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    我在 TRM 中没有看到 MIBSPI 支持 LVDS。

    但是、有一个 LVDS 部分 n TRM: 11.2.2 LVDS、但它是一个单独的接口。

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    感谢您的回答。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    在等待分接适配器时、我们希望使用 J16 上的 MSS_SPIB 信号来配置 TI 的 LMX2595 芯片组/对其进行编程。 我们有 LMX2595 EVM 板和 Reference Pro 板。 为了达到这个目标、您能否提供一些建议或建议? 我们应该如何/从哪里开始?

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    我不熟悉  LMX2595 EVM 电路板。 您应该提交有关 LMX2595 支持的新 e2e 主题。

    既然所有问题都已解决、我们可以关闭该主题吗?

    此致、

    Ming  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    当然、我会关闭该主题。 感谢您的时间和支持。 我将在另一个主题中与您交谈。

    再次感谢。

    此致、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ming:

    我们还能继续这一主题吗? 我遇到了 MSS_SPIB MOSI 数据值问题。 如果没有、我将创建一个新帖子。

    谢谢、

    LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    我看到您还创建了一个 e2e 主题:

    (+) MIBSPI-AM273X:MCU-PLUS-SDK MOSI 数据不正确。 -基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    关闭这个。

    此致、

    Ming