Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 DP83869
工具/软件:
TI LP-AM243 版本 E。我们使用了相同的原理图。 加载固件并进行首次测试后、关闭再打开、所有 3 块电路板都存在 问题
所有 3 个电路板都无法 ping 通地址。
我们使用串行端口进行验证
DMSC 固件版本 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala)
DMSC 固件版本 0x9
DMSC ABI 修订版 3.1
[bootloader_profile]引导介质:也不是 SPI 闪存
kpi_data:[bootloader_profile]引导介质时钟:100.000MHz
kpi_data:[bootloader_profile]引导映像大小:441 KB
[bootloader_profile]存在内核:
r5f0-0
kpi_data:[bootloader profile] SYSFW init:11798us
kpi_data:[bootloader profile] System_init:13318us
kpi_data:[bootloader profile] Drivers_open:283us
kpi_data:[bootloader profile] Board_drivers 打开:136604us
kpi_data:【引导加载程序配置文件】Sciclient 获取版本: 9848us
kpi_data:[bootloader profile] CPU load:46786us
kpi_data:[bootloader_profile] SBL 总用时:218642us
图像加载完成、切换到应用程序...
Pruicss max = 3 选定的 PRU:3
EI_APP_CFG_setTcpip:0x120000 EC 是致命错误=1、SRC:EI_APP_CFG_setTcpip:698
错误:0x00120000、致命:是