This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:EI_APP_CFG_setTcpip“是 EtherNet/IP 演示在第二次引导时加载错误/空持续网络设置 (MAC/IP) 的典型症状。

Guru**** 2910310 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572782/lp-am243-ei_app_cfg_settcpip-is-a-classic-symptom-of-the-ethernet-ip-demo-loading-bad-empty-persisted-network-settings-mac-ip-on-second-boot

器件型号:LP-AM243
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHDP83869

工具/软件:

TI LP-AM243 版本 E。我们使用了相同的原理图。 加载固件并进行首次测试后、关闭再打开、所有 3 块电路板都存在 问题

所有 3 个电路板都无法 ping 通地址。

我们使用串行端口进行验证

DMSC 固件版本 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala)
DMSC 固件版本 0x9
DMSC ABI 修订版 3.1

[bootloader_profile]引导介质:也不是 SPI 闪存
kpi_data:[bootloader_profile]引导介质时钟:100.000MHz
kpi_data:[bootloader_profile]引导映像大小:441 KB
[bootloader_profile]存在内核:
r5f0-0
kpi_data:[bootloader profile] SYSFW init:11798us
kpi_data:[bootloader profile] System_init:13318us
kpi_data:[bootloader profile] Drivers_open:283us
kpi_data:[bootloader profile] Board_drivers 打开:136604us
kpi_data:【引导加载程序配置文件】Sciclient 获取版本: 9848us
kpi_data:[bootloader profile] CPU load:46786us
kpi_data:[bootloader_profile] SBL 总用时:218642us

图像加载完成、切换到应用程序...
Pruicss max = 3 选定的 PRU:3
EI_APP_CFG_setTcpip:0x120000 EC 是致命错误=1、SRC:EI_APP_CFG_setTcpip:698

错误:0x00120000、致命:是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、今天是在印度度假、我们的一些同事在那里已离职了几天。 请期待响应延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、等待您的回答  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    您能告诉我 EI_APP_CFG_setTcpip 中的哪个函数引发错误吗? (EI_API_ADP_setIpConfig、EI_API_ADP_sethostname 等)?

    请进行调试并提供详细信息。

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pourya。

    我的所有新设计电路板的新 LP-AM243 都存在相同的问题、我执行了以下命令。

    White check markμ s  TI LP-AM243 LaunchPad 上的验证程序

    我使用以下命令序列验证了 TI LP-AM243 LaunchPad 板载 XDS110 调试器的运行情况:

    xdsdfu.exe -m
    xdsdfu.exe -b boot_loader.bin -r
    xdsdfu.exe -m
    xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.36.bin -r

    此序列:

    1. 将 XDS110 切换至 DFU 模式。

    2. 使用对引导加载程序部分进行重新编程boot_loader.bin

    3. 复位后再次切换回 DFU 模式。

    4. 下载并安装主调试器固件firmware_3.0.0.36.bin ()。

    在 TI LaunchPad 上成功烧录固件后、探头会正确进行枚举。
    但是、当我在上重复完全相同的过程时 定制设计板 、同样的问题仍然存在—它的行为相同、并且仍然存在我正在调试的问题。

    DMSC 固件版本 9.2.7--v09.02.07 (Kool Koala)
    DMSC 固件版本 0x9
    DMSC ABI 修订版 3.1

    [bootloader_profile]引导介质:也不是 SPI 闪存
    kpi_data:[bootloader_profile]引导介质时钟:100.000MHz
    kpi_data:[bootloader_profile]引导映像大小:441 KB
    [bootloader_profile]存在内核:
    r5f0-0
    kpi_data:[bootloader profile] SYSFW init:11797us
    kpi_data:[bootloader profile] System_init:13154us
    kpi_data:[bootloader profile] Drivers_open:282us
    KPI_DATA:[bootloader profile] Board_drivers 打开:151730us
    KPI_DATA:【引导加载程序配置文件】Sciclient 获取版本: 9850us
    kpi_data:[bootloader profile] CPU load:47088us
    kpi_data:[bootloader_profile] SBL 总用时:233907us

    图像加载完成、切换到应用程序...
    Pruicss max = 3 选定的 PRU:3
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_DETECT:156 PHY0 不正常
    PRU_PHY_DETECT:164 PHY1 不正常
    PRU_PHY_setLinkConfig:0xd0020 EC 为 FALATI=1、SRC:PRU_PHY_setLinkConfig:1611

    错误:0x000d0020、Fatal:是

    请发送给我说明如何恢复这些问题,这里是文件  

    请将 LP-AM243 的正确文件发送给我。

    谢谢、

    Thien Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pourya。

    两天后,我不会让你后悔的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pourya。

    我使用了这个软件  

    xdsdfu.exe -m
    xdsdfu.exe -b boot_loader.bin -r
    xdsdfu.exe -m
    xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.36.bin -r

    在我使用上述命令之后。 那么我的 LP-AM243 无法运行程序。

    如何恢复。

    谢谢、

    Thien Tran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    很抱歉耽误你的时间。 几天之后,我就走了。

    首先、建议您使用 Uniflash 工具将 appimage 刷写到器件中: https://www.ti.com/tool/UNIFLASH#downloads

    以下是总结:

    1) 确保您的电路板设置为 OSPI 引导模式。 (请参阅:software-dl.ti.com/.../EVM_SETUP_PAGE.html   


    2) 在“Program"窗口“窗口中、 点击 SBL 映像、然后浏览到 SDK 9.2 版本以加载 SBL_OSPI 映像、如下所示:(请使用 SDK 9.2 版本来刷写 SBL OSPI 二进制文件、因为在 SDK 11 上有大小限制)。

    3) 加载应用程序二进制文件 (.appimage.hs_fs)、然后点击“Load"以“以使用二进制文件刷写器件。 刷写器件后、执行复位/下电上电、然后您的应用程序应该会启动。

    关于您提供的 UART 日志、它表明 PHY 初始化未成功、假设您使用的是 DP83869、请确保在工程中的工程属性 (Properties->Build->Arm Compiler->Predefined Symbols) 中设置了 CUST_PHY_DP83869=1、如下图所示:

    此致、
    Pourya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pourya。

    我从上面做了一切。  1)、2)、3)  

    启动后、我检查了串行端口、仍然有相同的问题。

    我们需要发运我们的新产品,它已经 2 周,是可能的,我们可以

    寄给您 2 块板、检查此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thien:

    如果问题仍然存在、请按照我之前的请求使用断点在 CCS 中调试应用程序。 具体来说、确定 EI_APP_CFG_setTcpip 函数中发生错误的确切位置(在较新的 SDK 版本中重命名为 DEVICE_PROFILE_CFG_setTcpip)。 我需要来自 CCS 而不是 UART 日志的调试信息来正确诊断问题。

    [引述 userid=“608769" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1572782/lp-am243-ei_app_cfg_settcpip-is-a-classic-symptom-of-the-ethernet-ip-demo-loading-bad-empty-persisted-network-settings-mac-ip-on-second-boot/6058494

    您能告诉我 EI_APP_CFG_setTcpip 中的哪个函数引发错误吗? (EI_API_ADP_setIpConfig、EI_API_ADP_sethostname 等)?

    请进行调试并提供详细信息。

    [/报价]

    我希望您已经知道如何进行调试、如果没有、这里简要总结一下:


    首先使用调试配置编译工程、然后按照以下步骤操作:

    1) 确保您的电路板设置为 OSPI 引导模式。 (请参阅:software-dl.ti.com/.../EVM_SETUP_PAGE.html   

    2) 在器件上刷写 SBL_OSPI_NULL 引导加载程序(无应用程序映像,仅指引导加载程序):

    在复位器件或下电上电后、您应该能够看到 Null Bootloader 消息:

    3) 在 CCS 中导入工程、然后启动调试会话:

    4) 在 Debug 窗口中、右键点击 Cortex_R5_0_0、然后点击 CONNECT:

    5) 点击“Load Program...“ 在“Run"->"Load"->"Load Program"“ Program"下“下:“:</s>“ “

    6) 如果要调试 CCS 上加载的当前工程、请点击 “Browse project...“ 并选择您的.out 文件。 您还可以使用“Browse"(“(浏览(浏览)加载任何其他.out 文件。

    7) 在启动应用程序之前、设置断点、即在 Breakpoint 窗口中点击 Add Breakpoint Symbol、然后点击 Breakpoint、如下图所示:

    在打开的窗口中,输入要开始调试的函数名 (EI_APP_CFG_setTcpip ):

    8) 开始调试过程并检查每个函数调用返回的 errorCode。 请与我分享这些详细信息。

    当您按 F8(或点击 Resume 按钮)时、程序将开始运行、并应在您之前设置的断点处停止。 然后、您可以跟踪执行流程和错误代码。


    此致、
    Pourya