This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:PRU 在 MII 模式下引用了错误的端口寄存器

Guru**** 2958080 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1593927/am2432-pru-referencing-wrong-port-register-in-mii-mode

器件型号: AM2432
主题中讨论的其他部分: SysConfig、 DP83869

您好:

我们在使用 AM2432 的定制电路板上遇到了一个问题、其中 100M 以太网 IPG 设置为 480ns。 我之前曾询问过这一点、但我发现了新信息、因此我想补充一下、并再次询问。

定制电路板有两个端口、我将其称为端口 1 和端口 2。 我们将样本“enet_layer2_icssg"修改“修改为在定制电路板上运行、以便在接收到 ARP 帧时返回两个 ARP 帧。 我们在从 PC 发送 ARP 帧后测量从定制电路板发送的两个帧之间的 IPG。

以下是我们在测试过程中发现的结果:

1-1. 将 LAN 电缆连接到端口 1。 端口 1 的 IPG 寄存器被设置为一个值 (0x17)。
1-2. 从 PC 向定制电路板发送 ARP 帧。
1-3. 当从端口 1 回复到 PC 的两个帧时、PRU 指的是端口 2 的寄存器值 (0x0B)。 IPG 变为 480ns。

2-1. 将 LAN 电缆连接到端口 2。 端口 2 的 IPG 寄存器被设置为一个值 (0x17)。
2-2. 从 PC 向定制电路板发送 ARP 帧。
2-3. 当从端口 2 回复到 PC 的两个帧时、PRU 指的是端口 1 的寄存器值 (0x0B)。 IPG 变为 480ns。

3-1. 将 LAN 电缆连接到端口 1。 端口 1 的 IPG 寄存器被设置为一个值 (0x17)。
3-2. 断开 LAN 电缆与端口 1 的连接。
3-3. 将 LAN 电缆连接到端口 2。 端口 2 的 IPG 寄存器被设置为一个值 (0x17)。
3-4. 从 PC 向定制电路板发送 ARP 帧。
3-5. PC 从端口 2 接收 ARP 帧。 IPG 为 960ns。 大概是引用了端口 1 的寄存器值 (0x17)。
(如果反转端口 1 和端口 2,也会出现同样的现象。)

因此、我怀疑可能存在一个错误、即实际帧传输期间引用的寄存器在端口 1 和端口 2 之间以某种方式反转。

我确认 AM243xEVM 评估板上没有出现此问题。 在研究这些差异后、我发现在 SysConfig 的 Enet (ICSS) 下、评估板使用 RGMII、而定制电路板使用 MII。这种差异是否会导致 PRU 错误地反向引用 IPG0 和 IPG1? 您能检查一下这个吗?

此致、
Kazushige。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    这似乎是 MII 接口的 Tx 引脚存在的问题。 如果您已经遵循 TI EVM 原理图或 soc 规范来设计定制电路板、您能否提供一些详细信息? 我记得 MII Tx 引脚有问题。 请在您的参考资料中分享详细信息、我将根据这些信息检查详细信息。  

    谢谢。此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 TI 网站下载了 AM64x/AM243x 的设计文件。
    随附的文件用作电路的参考。
    我特别提到了 P17、P18 和 P27 页。


    定制电路板的实际电路已在之前的相关主题中提供。

    此致

    e2e.ti.com/.../PROC101D_2800_004_29005F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    我们将在内部检查该配置、然后返回分析结果。 请给我们 3 个工作日的时间进行验证。

    感谢您的耐心、

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    AM243xEVM 评估板。 在研究这些差异后、我发现在 SysConfig 的 Enet (ICSS) 下、评估板使用 RGMII、而定制板使用 MII。

    AM243x EVM 评估板在 MII 模式下的情况是否也是如此 — 您需要将 SysConfig enet-ICSS 中的选项更改为 MII 模式?   如果您没有测试过、可以尝试一下吗?

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我测试了 AM243xEVM 环境、其中 enet-ICSS 选项设置为 MII。
    因此、IPG 为 480ns、就像在初始问题中一样。
    我还进行了与之前相同的测试:1-1 到 1-3、2-1 到 2-3、3-1 到 3-5、并获得了相同的结果。

    我正在发送我所用的示例工程。
    与原始的“enet_layer2_icssg"工程“工程相比有两处变化:

    • 将 syscfg 中的 enet-ICSS 选项更改为 MII
    • 修改了 enet_layer2_icssg.c 中的 EnetMp_rxTask 以用两个帧进行响应

    e2e.ti.com/.../IPGtestproject.zip

    此致、
    Kazushige。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    1-3。 当从端口 1 回复到 PC 的两个帧时、PRU 指的是端口 2 的寄存器值 (0x0B)。 IPG 变为 480ns。

    您如何确认 IPG 价值?  您能给我分享 Wireshark 捕获吗?

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您如何确认

    我正在使用逻辑分析仪测量 AM243xEVM 上的 Tx_EN 信号。

    您能和我分享 Wireshark 捕获吗?

    附件是类似于 3-1 到 3-5 测试的 Wireshark 捕获。

    e2e.ti.com/.../wireshark_5F00_data.zip
    第 1–10 号:
    将 LAN 电缆连接到端口 1、并从 PC 向 AM243xEVM 发送 5 个 ARP 数据包。
    AM243xEVM 每次以 2 个帧进行响应、总共 10 个 1072 字节的 ARP 帧。
    (由于 IPG 为 480ns,无法捕获某些帧。)

    第 11-14 号:
    断开端口 1 并连接到端口 2。

    第 15–29 号:
    从 PC 向 AM243xEVM 发送 5 个 ARP 数据包。
    AM243xEVM 每次以 2 个帧进行响应、总共 10 个 1072 字节的 ARP 帧。
    (由于 IPG 为 980ns,可以捕获所有帧。)

    配置:
    PC -- PROFISHARK(包捕获)-- AM243xEVM

    此致、
    Kazushige。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:  

    请导航至以下路径:

    文件:source/networking/enet/core/core/per/icssg_utils.c src

    函数:IcssgUtils_fwConfig

    在该函数中、请按如下所示消除该条件:

    if (!EnetMacPort_isRgmii(&cfg->mii))
    {
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TXCFG0, 0x1803U);
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TXCFG1, 0x1903U);
    }
    else
    {
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TXCFG0, 0x1903U);
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TXCFG1, 0x1803U);
    }

    进行更改后、使用 SDK 根目录中的以下命令重新构建 ENET ICSSG 库、然后重新构建此示例

    gmake -s -f makefile.am243x enet-icssg_r5f.ti-arm-clang PROFILE=debug
    gmake -s -f makefile.am243x enet-icssg_r5f.ti-arm-clang PROFILE=release

    BR、
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    按照说明、我修改了 SDK 中的 icssg_utils.c 文件、重新构建它、并执行测试。
    但是、该问题尚未解决。

    测试详细信息:

    • 已将 LAN 电缆连接到端口 1、然后从 PC 发送 ARP 帧。
      →AM243xEVM 响应来自端口 2 的 ARP 帧、该帧未连接任何端口。 (LAN 端口上的橙色 LED 指示灯闪烁。)
    • 已断开 LAN 电缆与端口 1 的连接、并将其连接至端口 2。
    • 从 PC 发送了一个 ARP 帧。
      →AM243xEVM 响应来自端口 1 的 ARP 帧、该帧未连接任何端口。 (LAN 端口上的橙色 LED 指示灯闪烁。)

    IPG 为 9.6ns、因此 AM243xEVM 在内部似乎假定连接为 1Gbps。
    PC 的以太网端口配置为 100Mbps。

    e2e.ti.com/.../wireshark_5F00_data2.zip

    此致、
    Kazushige。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    IPG 为 9.6ns、因此 AM243xEVM 在内部似乎假定连接为 1Gbps。
    [/报价]

    我认为测量的是 9.6µs 而不是 ns、对应于 10M 速度。 我目前没有探测到 TX_EN 引脚的电路板、但我将研究是否可以进行设置。

    我还有一个问题:在您的默认测试场景(在应用以下更改之前)中、您观察到 480ns、MII_G_RT 寄存器的值是多少? 参考:ICSSG0 位于 0x30033004、ICSSG1 位于 0x300B3004。

    if (!EnetMacPort_isRgmii(&cfg->mii))
    {
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TXCFG0, 0x1803U);
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TXCFG1, 0x1903U);
    }
    else
    {
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TXCFG0, 0x1903U);
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TXCFG1, 0x1803U);
    }

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MII_G_RT 寄存器的值是多少? 参考:ICSSG0 位于 0x30033004、ICSSG1 位于 0x300B3004。[/报价]

    由于我正在使用 ICSSG1、因此我检查了 0x300B3004。

    1. 通电并将 LAN 电缆连接到端口 1 后、该值变为 0x00640000。
      然后、在从端口 1 断开并连接到端口 2 后、该端口变为 0x00440000。
      (之后,重复的连接/断开操作不会导致任何更改。)



    2. 接通电源并将 LAN 电缆连接到端口 2 后、该值变为 0x00460000。
      然后、在从端口 2 断开并连接到端口 1 后、该端口变为 0x00440000。
      (之后,重复的连接/断开操作不会导致任何更改。)


    此致、
    Kazushige。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为完整起见、您在此处使用的是哪个 SDK 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 mcu_plus_sdk_am243x_11_00_00_18。
    此致、
    Kazushige。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:  

    为了澄清一下、您提到的是版本 11.00.00.15(2025 年 4 月 4 日)吗?

    关于数据包生成:您能否说明如何从 R5F 主机生成数据包? 在审查您的应用程序后、它似乎使用了  与开箱即用示例 SDK 类似的默认应用程序环回方法。 附加的工程正在触发断言 — 看起来在排队 API 中没有初始化数据包、您共享的工程是否有任何更改?

    我已经在我这边设置了测试、并完成了一些 RGMII 测量(请参考下文)、这与预期一致。 我目前正在测试 MII、明天将分享这些结果。 同时、您能否澄清上述问题?

     

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    1-1。 将 LAN 电缆连接到端口 1。 端口 1 的 IPG 寄存器被设置为一个值 (0x17)。
    1-2. 从 PC 向定制电路板发送 ARP 帧。
    1-3. 当从端口 1 回复到 PC 的两个帧时、PRU 指的是端口 2 的寄存器值 (0x0B)。 IPG 变为 480ns。

    我测试了您上面描述的场景。
    这些寄存器确实按您提到的方式进行了配置:TX_IPG0 = 0x17 和 TX_IPG1 = 0x0B、这是预期情况。
    但是、我无法重现您报告的问题。 请参阅随附的屏幕截图以了解我的测量结果

    逻辑分析仪捕获结果显示了从端口 1 发送的两个连续帧之间的数据包间隙 (IPG) 测量:

    M0(绿色区域):Δ960 ns–第一个数据包和第二个数据包之间的 IPG
    M1(红色区域):Δ960 ns–确认一致的 IPG 时序
    M2(蓝色区域):Δ6.88µs–这表示实际的帧/数据包持续时间

    我的测试设置:

    电路板版本 PROC101C (005)- AM243x EVM
    SDK 版本公共版本 11.00.00.15 (2025年4月4日)
    SDK 中的示例工程(默认,无更改)icssg_layer2_dualmac_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang
    PHY 模式 MII (100Mbps)

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的调查。

    只是为了澄清—您是指版本 11.00.00.15(2025 年 4 月 4 日)吗?

    当我检查 www.ti.com/.../时、版本 11.0.0.18 可用、但现在似乎已消失。 由于可以使用 11.0.0.15 重现此问题、因此使用 11.0.0.15 可以。

    附加的项目正在达到断言 — 似乎在排队 API 中没有初始化数据包、您共享的项目是否有任何更改?

    我共享的 IPGtestproject 没有更改。 然而、由于我尚未使用大量帧进行测试、因此可能会因内存耗尽而发生断言。
    我只想验证 IPG、因此、只要两个大约 1000 字节的帧排队并从 AM243x EVM 传输、任何实现都应该没问题。

    但是、我无法重现您报告的问题

    您是否在 AM243x EVM 内部对两个帧进行传输排队?
    如果您的设置针对 AM243x EVM 返回的帧测量 IPG 来响应从 PC 发送的两个连续帧、那么这实际上并不能提供有意义的结果。
    示例工程
    (默认设置,无更改)icssg_layer2_dualmac_am243x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang
    为每个接收到的帧返回一个帧、因此我很好奇您是否实际要排队并发送两个帧。

    作为参考、我附上了用于从 PC 发送 ARP 数据包的 Python 脚本。
    在第 7 行输入 PC 的 MAC 地址、在第 21 行输入 NIC 名称(替换“eth7")“)、即可正常工作。
    此代码发送 5 个 ARP 数据包。

    e2e.ti.com/.../sendARP.zip
    在 AM243x EVM 方面、我使用 CCS 12.8-1。

    此致、
    Kazushige。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    您是否在 AM243x EVM 内部对两个帧进行排队以进行传输?

    我使用的是一个专用的外部流量生成器、它以真实线路速率运行。 这可确保 AM243x EVM 以精确的 100Mbps 接收流量、从而正确地使 R5F 的数据包处理饱和、并在 TX 路径上产生背压并开始对数据包进行排队。 这种情况正是您上述提到的数据包排队机制、无需从 R5F 手动排队数据包。

    电缆连接到端口 1 时、您通过在 EVM 中点击哪个 PHY 芯片?

    BR
    Jc.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    我应用了建议的更改并在两个端口上测试了您描述的相同方案。 很遗憾、我仍然无法重现问题。 如屏幕截图所示、IPG 测量 (M0、M3) 始终显示 960ns。  此外、我已经确认寄存器中的 IPG 值按预期设置、与您提到的值相匹配。

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我已经确认、包含两个数据包的波形与我们在环境中观察到的波形类似。
    在我们的环境中、此问题 100%出现、因此我想调查差异所在。

    以下是详细的测试步骤。 请检查它们是否与您的程序匹配:

    1. 断开连接 AM243xEVM 每个端口的所有电缆。
    2. 打开 AM243xEVM 的电源。
    3. 在 PC 上、在 CCS 中开始调试、加载工程并运行该工程(Debug 和 Release Build 都会出现问题)。
    4. 仅将 LAN 电缆连接到端口 1(两个堆叠 LAN 端口的较低端口)。
    5. 执行 sendARP(从 PC 发送 ARP 帧)。
    6. 使用逻辑分析仪测量 Tx_EN 引脚。

    此致、
    Kazushige。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazushige,  

    我能够按照您描述的测试步骤重现此问题。

    根本原因
    这是一个与 TX 数据包间间隙 (IPG) 配置相关的驱动程序错误。 电流驱动器使用 0x0B 作为 TX_IPG 寄存器值、该值仅与 RGMII 模式下的 1G 速度 (96ns) 兼容。

    对于 MII 模式 (10M 或 100M)、正确值应为 0x17。

    建议: 对于混合链路速度模式、无论实际链路速度如何、我们建议将两个端口配置为 RGMII、而不是将 MII 用于一个端口、将 RGMII 用于另一个端口。

    修复
    此修复程序将包含在未来的 SDK 版本中。 同时、请在驱动程序中应用以下修复程序。

    1.在 source/networking/enet/core/app/icssg_utils.c src - api : icssgUtils_fwConfig()  

    删除以下代码:

    // Program TX_IPG0/IPG1
    /* Workaround: Due to hardware bug, the following sequence has to be followed:
     * - For port 0, write as is.
     * - For port 1, write value, and then do a dummy read-then-write operation on port 0 */
    Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG1, 0xBU);
    Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG0, 0xBU);

    将 EnetMacPort_isRgmii(&cfg->mii) 部分替换为:

    /* Init RGMII config for ICSSG: TXL2, TXPRU enable, etc */
    // Program TX_IPG0/IPG1
    /* Workaround: Due to hardware bug, the following sequence has to be followed:
     * - For port 0, write as is.
     * - For port 1, write value, and then do a dummy read-then-write operation on port 0 */
    if (EnetMacPort_isRgmii(&cfg->mii))
    {
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG1, 0x17U);
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG0, 0x17U);
        Icssg_wr32(hIcssg, cfgRegs + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_G_CFG_REGS_G_ICSS_G_CFG, 0x1082FU);
    }
    else
    {
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG1, 0xBU);
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG0, 0xBU);
        Icssg_wr32(hIcssg, cfgRegs + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_G_CFG_REGS_G_ICSS_G_CFG, 0x10807U);
    }

     2.在 IcssgUtils_configSwtFw 函数中  

    替换以下代码:

    /* Note that it is important to update TX_IPG1 before TX_IPG0 as in WIRE_CLK mode TX_IPG0 write
     * is required to load the IPG value to hardware */
    Icssg_wr32(hIcssg,
               baseAddr +
               CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE +
               CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG1,
               0xBU); /* Wire CLK @ 125 MHz : 8ns */
    Icssg_wr32(hIcssg,
               baseAddr +
               CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE +
               CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG0,
               0xBU);  /* Wire CLK @ 125 MHz : 8ns */

    其中:

    if (EnetMacPort_isRgmii(&cfg->mii))
    {
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG1, 0x17U);
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG0, 0x17U);
    }
    else
    {
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG1, 0xBU);
        Icssg_wr32(hIcssg, baseAddr + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_REGS_BASE + CSL_ICSS_G_PR1_MII_RT_PR1_MII_RT_CFG_TX_IPG0, 0xBU);
    }

     测试前重建 ENET ICSS 库。

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您确认并提供修复。

    这样可以解决问题、但我还有最后一个问题:

    包含错误修复的 SDK 版本何时安排?
    如果您对此有任何信息、甚至是大致的时间表、请告诉我。

    此致、
    Kazushige。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazushige:

    计划于 26 年第 2 季度发布暂定版本(开始/中部)

    BR
    Jc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我的所有问题均已解决。 非常感谢。

    此致、
    Kazushige。