This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230D5PM:来自 CCS11的 SysConfig TM4C1230D5PM 配置

Guru**** 2769045 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TM4C1230D5PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1056983/tm4c1230d5pm-sysconfig-tm4c1230d5pm-configuration-from-ccs11

器件型号:TM4C1230D5PM
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我很长时间不使用 CCS 和 TI 的微处理器。 抱歉!

由于全球电源问题、我认为(目前)使用 TM4C123x 器件是我项目的一个很好的替代方案。 最近、我习惯使用其他公司的 IDE、例如 ST、NXP、Silabs、Microchip。。 其中包括一些实用程序、如 Pinmux 配置、可轻松配置系统时钟、GPIO 等

CCS11中的此实用程序在哪里? 似乎有一种称为 SysConfig 的方法、但我无法使用此选项创建项目(即闪烁示例)。

有人可以帮我解决这个问题吗?

此致、
Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅以下链接下载 SysConfig。  

    https://www.ti.com/tool/SYSCONFIG

     如果您尚未下载 TivaWare、我建议您先下载。 TivaWare 是 一款软件开发套件、其中包含一套用于软件开发的软件库。 您可以参考许多示例作为项目的基准。  

    https://www.ti.com/tool/download/SW-TM4C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TivaWare 似乎是用于 Windows 操作系统(.exe 文件)。 是否有 Linux 发行版的替代产品?

    Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我希望这两个帖子能有所帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/285693/download-tivaware-for-linux

    http://shukra.cedt.iisc.ernet.in/edwiki/EmSys:Install_TivaWare_for_C_Series_Ubuntu

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经下载了 TivaWare 软件包、并使用 Wine 成功安装了该软件包。 然后、我还安装了 SysConfig 并导入了闪烁示例项目。 它按预期进行编译。

    但是、我仍然不知道如何使用 SysConfig 工具配置 TM4C1230D5PM 器件的引脚多路复用器。

    此致、
    Gaston

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在为 TM4C MCU 创建应用时很少使用此工具。 我想您可以像下面那样启动该工具、对吧? 我选择 TM4C1230D5PM 作为器件、然后点击"开始"。  

    假设我想在此器件上使用 SSI0模块、首先在左侧窗格中选择 SSI、然后选择 SSI0作为模块实例。 此器件上有四个 SSI 模块、因此您需要指定要使用哪一个。 在右下角、它将向您展示用于 SSI0的引脚。 在右上角、您可以单击"Save"图标以保存可包含在项目中的 pinout.c 和 pinout.h 文件。  

    下面是 pinout.h 和 pinout.c 示例。 如您所见、您只需调用将引脚配置为用作 SSI 功能的 PinoutSet()函数。 这只是一种让工具为您配置引脚的便捷方法。 但是、我很少发现有人使用 pinmux 工具、包括我自己。 通常、我只需自己编写代码来配置引脚。 我想我不会利用提供的工具。  

    //*****************************************************************************
    
    // This file was automatically generated on 11/29/2021 at 9:23:13 AM
    // by TI PinMux version 1.8.0+1863
    //
    //*****************************************************************************
    
    #ifndef __DRIVERS_PINOUT_H__
    #define __DRIVERS_PINOUT_H__
    
    //*****************************************************************************
    //
    // If building with a C++ compiler, make all of the definitions in this header
    // have a C binding.
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    {
    #endif
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Prototypes.
    //
    //*****************************************************************************
    extern void PinoutSet(void);
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Mark the end of the C bindings section for C++ compilers.
    //
    //*****************************************************************************
    #ifdef __cplusplus
    }
    #endif
    
    #endif // __DRIVERS_PINOUT_H__

    // This file was automatically generated on 11/29/2021 at 9:23:09 AM
    // by TI PinMux version 1.8.0+1863
    //
    //*****************************************************************************
    
    #include <stdbool.h>
    #include <stdint.h>
    #include "inc/hw_gpio.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    #include "driverlib/pin_map.h"
    #include "driverlib/rom.h"
    #include "driverlib/rom_map.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "pinout.h"
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! \addtogroup pinout_api
    //! @{
    //
    //*****************************************************************************
    
    //*****************************************************************************
    //
    //! Configures the device pins for the customer specific usage.
    //!
    //! \return None.
    //
    //*****************************************************************************
    void
    PinoutSet(void)
    {
        //
        // Enable Peripheral Clocks 
        //
    	MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
    
        //
        // Configure the GPIO Pin Mux for PA4
    	// for SSI0RX
        //
    	MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA4_SSI0RX);
    	MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_4);
    
        //
        // Configure the GPIO Pin Mux for PA3
    	// for SSI0FSS
        //
    	MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA3_SSI0FSS);
    	MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_3);
    
        //
        // Configure the GPIO Pin Mux for PA5
    	// for SSI0TX
        //
    	MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA5_SSI0TX);
    	MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_5);
    
        //
        // Configure the GPIO Pin Mux for PA2
    	// for SSI0CLK
        //
    	MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA2_SSI0CLK);
    	MAP_GPIOPinTypeSSI(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_2);
    
    }
    
    //*****************************************************************************
    //
    // Close the Doxygen group.
    //! @}
    //
    //*****************************************************************************