This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:如何使用 SysConfig 1.0.0配置 Display UART 的波特率。 ?

Guru**** 2126840 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/998858/msp432e401y-how-can-i-configure-the-baud-rate-of-display-uart-with-sysconfig-1-8-0

器件型号:MSP432E401Y
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

如果我尝试使用 SysConfig 更改 UART 显示的波特率、则收到错误消息、例如"19200波特不受 UART CONFIG_UART_0支持"

在 UART 侧、我无法使用 SysConfig 设置默认波特率、即"CONFIG_UART_0"的 I.G