This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:Launchpad LAUNCHXL2-TMS57012 I2C 通信

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/996111/launchxl2-tms57012-launchpad-launchxl2-tms57012-i2c-communication

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012

大家好、我正在尝试 通过 I2C 与 Launchpad LAUNCHXL2-TMS57012通信。 代码很简单、LaunchPad 只需接收并绘制接收的内容;它与 PC 连接、通过 LabVIEW、我可以看到结果。 我已经尝试过与 Arduino 的通信、它工作正常。 使用 launchpad、我无需进行通信。 我的问题是、在 Arduino 中、我将使用2个上拉电阻进行 I2C 通信;Launchpad 似乎尚未上拉、是否正确或是否应使用上拉电阻?

我使用的代码为:

/* Include Files */

#include "sys_common.h"

/* USER CODE BEGIN (1) */
#include "i2c.h"
/* USER CODE END */

/** @fn void main(void)
*   @brief Application main function
*   @note This function is empty by default.
*
*   This function is called after startup.
*   The user can use this function to implement the application.
*/

/* USER CODE BEGIN (2) */
#define DATA_COUNT  8

#define Slave_Address  0x50

//uint8_t TX_Data_Master[10] = { 0x10,0x11,0x12,0x13,0x14,0x15,0x16,0x17,0x18,0x19};
//uint8_t RX_Data_Master[10] = { 0 };

//uint8_t TX_Data_Slave[10] = { 0x20,0x21,0x22,0x23,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29};
uint8_t RX_Data_Slave[8] = { 0 };

/* USER CODE END */

void main(void)
{
/* USER CODE BEGIN (3) */

    int repeat = 0;

///////////////////////////////////////////////////////////////
//        Slave Receiver Functionality                      //
///////////////////////////////////////////////////////////////
    /* I2C Init as per GUI
     *  Mode = Slave - Receiver
     *  baud rate = 100KHz
     *  Count = 10
     *  Bit Count = 8bit
     */
    i2cInit();

    /* Configure own address so that master can use it as slave address */
    i2cSetOwnAdd(i2cREG1, Slave_Address);

    /* Set direction to receiver */
    /* Note: Optional - It is done in Init */
    i2cSetDirection(i2cREG1, I2C_RECEIVER);

    for(repeat = 0; repeat < 2; repeat++)
    {

        /* Configure Data count */
        /* Note: Optional - It is done in Init, unless user want to change */
        i2cSetCount(i2cREG1, DATA_COUNT);

        /* Tranmit DATA_COUNT number of data in Polling mode */
        i2cReceive(i2cREG1, DATA_COUNT, RX_Data_Slave);

        /* Wait until Bus Busy is cleared */
        while(i2cIsBusBusy(i2cREG1) == true);

        /* Wait until Stop is detected */
        while(i2cIsStopDetected(i2cREG1) == 0);

        /* Clear the Stop condition */
        i2cClearSCD(i2cREG1);
    }
fprintf("%c", RX_Data_Slave);


    while(1);
}

同时、与 Arduino 一起使用的有效代码为:  

#include <Wire.h>

uint8_t data;
int nByte = 0;
byte lectura[4];
unsigned long valor = 0;


void setup()
{
  Wire.begin(0x50);                // join i2c bus with address #4
  Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
  Serial.begin(9600);           // start serial for output
}

void loop()
{
  delay(100);
}

// function that executes whenever data is received from master
// this function is registered as an event, see setup()
void receiveEvent(int howMany)
{
  while (Wire.available() > 0){ // loop through all but the last
    data = Wire.read(); // receive byte as a character
    lectura[nByte]=data;
    nByte++;
    if(nByte % 4 == 0){
      nByte = 0;
      valor = (unsigned long)lectura[3] + ((unsigned long)lectura[2]<<8) + ((unsigned long)lectura[1]<<16) + ((unsigned long)lectura[0]<<24);
      Serial.println(valor);
    }
  }
  
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、该 LaunchPad 在 I2C 信号上不包含上拉电阻器。  

    这个器件(TMS570LS1224PGE)有一个 I2C 模块、但是 I2C 信号(引脚3和引脚4)与 MibSPI 引脚复用。 请正确配置引脚多路复用器、以将这两个引脚用作 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将这些引脚配置为 I2C、并将 Launchpad 中的 J11引脚8和9用作 SCL 和 SDA、其中具有2个3.3V 上拉电阻。它仍然不工作。 使用示波器、我只能看到 SCL 和 SDA 线路上的3.3V 电压。 当我运行调试时、它会正常工作、直到出现以下行: i2cReceive (i2cREG1、data_count、RX_Data_Slave);在此行中、它会在 i2c.c 中持续一段时间、即:
    while (((i2c->STR &(UINT32) I2C_RX_INT)== 0U)

    }/*等待*/

    并留在那里。 问题可能出在哪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它正在等待接收到的数据。 请查看从器件数据表、以确保您的代码遵循其通信协议。