This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230E6PM:TM4C1230E6PM 上的 CAN 标准

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230E6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/898700/tm4c1230e6pm-can-standard-on-tm4c1230e6pm

器件型号:TM4C1230E6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

 TM4C1230E6PM 遵循哪个版本和协议标准?

它是否遵循 ISO-11898标准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 数据表中 CAN 部分的第一页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ansul Tyagi"]它是否遵循 ISO-11898?

    ISO-11898所包含的电平高于 CAN 控制器。 TM4C123上的 CAN 控制器与 ISO-11898兼容、但更低级别的驱动器芯片和物理连接器、更高级别的协议必须在软件中完成。 TM4C123上的 CAN 与符合 ISO11898-2标准的系统兼容。