This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:多通道 ADC

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/944043/ccs-tm4c123gh6pm-multiple-channel-adc

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在配置 ADC 时遇到困难、下面是我的代码:

#include 
#include 
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/tm4c123gh600.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#volatile






tatile tpotm/timer.ft =




32 nvolatile fatile ft ft float = 32 natile ft/ft inc = 32 nvolatile ft ft ft/voltatile ft fatile ft.h;ft ft ft.inc = 32 natile ft ft/volt.h = natile ft ft ft fotrupt.h = 32 natile ft ft.intratile t.h =
volatile uint32_t TempF;

void ObtMuestra (void);

void TimerTemp (){
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER0);
TimerConfigure (TIMER0_BASE、TIMER_CFG_A_PERIODICASE);
TimerLoadSet (TIMER0_BASE、TIMER_A、SysCtlClockGet ()/FsSensor - 1);//40MHz/125KHz
TimerControlTrigger (TIMER0_BASE、TIMER_A、TRUE);

TimerEnable (TIMER0_BASE、TIMER_A);
}

void TimerPot (){
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_Timer1);

TimerPot1();
TimerPot2();
}

void TimerPot1(){
TimerConfigure (Timer1_base、timer_CFG_A_PERIODICRACRACASE);
TimerLoadSet (Timer1_base、timer_A、SysCtlClockGet ()/FsPotA - 1);//40MHz/40KHz
TimerControlTrigger (Timer1_base、timer_A、true);

TimerEnable (Timer1_base、timer_A);
}

void TimerPot2 (){
TimerConfigure (Timer1_base、TIMER_CFG_B_PERIODICRACRACASE);
TimerLoadSet (Timer1_base、timer_B、SysCtlClockGet ()/FsPotB - 1);//40MHz/20kHz
TimerControlTrigger (Timer1_base、timer_B、true);

TimerEnable (Timer1_base、timer_B);
}

//ADC 配置
空 ADCconfig(){
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_ADC0);

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOE);
GPIOPinTypeADC (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_1);//CH2
GPIOPinTypeADC (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_2);//CH1

ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、0、ADC_TRIGGER_TIMER、0);

ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、0、ADC_CTL_CH2);//POTA
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、1、ADC_CTL_CH2);//POTA
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、2、ADC_CTL_CH1);//PotB
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、3、ADC_CTL_CH1);//PotB
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0.4、ADC_CTL_TS);//传感器
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、5、ADC_CTL_TS);//传感器
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、6、ADC_CTL_TS);//传感器
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、0、7、ADC_CTL_TS|ADC_CTL_IE|ADC_CTL_END);//传感器

ADCSequenceEnable (ADC0_BASE、0);

ADCIntEnable (ADC0_BASE、0);

ADCIntRegister (ADC0_BASE、0、ObtMuestra);

IntEnable (INT_ADC0SS0);
IntMasterEnable();
}

int main (void){

SysCtlClockSet (SYSCTL_XTAL_16MHz|SYSCTL_SYSDIV_5);//40MHz

TimerTemp();
TimerPot ();

ADCconfig();
}

void ObtMuestra (){
无符号长整型 ulADC0Value[8];
ADCIntClear (ADC0_BASE、0);

ADCSequenceDataGet (ADC0_BASE、0、ulADC0Value);

POT_A = conv*(ulADC0Value[0]+ulADC0Value[1])/2;
POT_B = conv*(ulADC0Value[2]+ulADC0Value[3])/2;

avgTemp =(ulADC0Value[4]+ ulADC0Value[5]+ ulADC0Value[6]+ ulADC0Value[7])/4;
温度 C =(1475 -(2475*avgTemp)/4096)/10;
TempF =(9*TempC)/5+32;

} 

每个电位计需要2个样本、温度传感器需要4个样本、我的问题是变量 ulADC0Value 的 DataGet 中存在:

两个 Pot 位于0v 中、传感器的样本为2000 (例如)、因此第一个中断中的数组为:[0、0、0、200、200、200、200、200、000、2000 ]、当我恢复下一个中断时、我会得到数组中的值、如: [2000、200、0、0、0、200、2000]在每个中断中、我都得到值在数组中移动、因此 PoT_A、PoT_B、TempC 和 TempF 值的转换会发生根本变化。 发生什么事了?

我认为数组的[0]和[1]分配给了通道2中的值。 [2]和[3]连接到通道1,[4]…… [7]的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次 ADC 转换需要1uS。 您正在进行8次转换、也就是8us。 您需要一些时间来读取结果、但会以125KHz 或恰好每8uS 再次触发 ADC。 因此、您正在尝试在下一次转换已经开始时读取 FIFO。 降低计时器频率或减少序列中的转换次数。