This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM57L843:Code Composer Studio 未启动

Guru**** 2379860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/955570/ccs-rm57l843-code-composer-studio-not-starting

器件型号:RM57L843

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的团队:

启动 Code Composer Studio V10时遇到问题。 当我尝试打开 CCS 时、"Welcome"窗口将持续显示几秒钟、然后消失。

我使用的是 Windows 10、但我没有管理访问权限。

   

附加.metadata 文件夹中的日志文件

请帮助解决此问题。

谢谢、此致

-Aditya

e2e.ti.com/.../2705.log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    您能否尝试指定一个全新的清理工作区文件夹、并查看是否可以这样打开 CCS?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我无法这样做、因为工作区窗口根本不打开。 只有 Code Composer Studio 欢迎屏幕会在几秒钟后出现并消失、不再显示。

    此致、

    -Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试删除工作区位置中的整个.metadata 文件夹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我尝试了,但运气不好! :(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看日志时、我看到:

    org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException(/Bringup-EEPROM)[275]: java.lang.exception:磁盘上存在不同情况的资源:D:\bringup-EEPROM"。

    它看起来像是一个外壳灵敏度问题(Bringup-EEPROM 与 Bringup-EEPROM)。 文件夹是否已重命名?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它之前已重命名。 但我也在重命名后处理了该项目。 当时我没有遇到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以尝试将项目重命名回原始名称? 如果不起作用、请尝试删除工程文件夹(移至其他位置)、然后查看是否可以重新导入。

    您的工作区文件夹位置是什么? 它是整个 D:\驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    是的、它的整个 D:\驱动器。  

    我尝试在外部更改项目名称、但 CCS 仍无法打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Aditya Natu">是的,它的整个 D:\驱动器。  [/报价]

    工作区文件夹是整个驱动器这种情况很少见。 D:\是某种类型的映射驱动器,还是它实际上是一个物理分区?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    物理分区。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否编辑以下文件:

    \ccs\eclipse\configuration\.settings\org.eclipse.ui.ide.prefs

    并完全删除第2行? 相关行应如下所示:

    recent 工作区=

    然后保存文件并启动 CCS。 如果提示输入工作区位置,请指定一个新位置,该位置不在分区的根位置中(例如,d:\workspace)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    编辑了 org.eclipse.ui.ide.prefs 文件并完全删除了第2行。

    很不错!

    非常感谢你们的帮助! )

    此致、

    Aditya Natu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您的更新。

    再次重申一下、建议不要将整个驱动器/分区的根目录用作工作区位置。 请使用专门用于工作区的子目录。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 明白了!

    谢谢

    -Aditya。