This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的团队:
启动 Code Composer Studio V10时遇到问题。 当我尝试打开 CCS 时、"Welcome"窗口将持续显示几秒钟、然后消失。
我使用的是 Windows 10、但我没有管理访问权限。
附加.metadata 文件夹中的日志文件
请帮助解决此问题。
谢谢、此致
-Aditya
您好、Aditya、
您能否尝试指定一个全新的清理工作区文件夹、并查看是否可以这样打开 CCS?
谢谢
Ki
您好 Ki、
我无法这样做、因为工作区窗口根本不打开。 只有 Code Composer Studio 欢迎屏幕会在几秒钟后出现并消失、不再显示。
此致、
-Aditya
请尝试删除工作区位置中的整个.metadata 文件夹
查看日志时、我看到:
org.eclipse.core.internal.resources.ResourceException(/Bringup-EEPROM)[275]: java.lang.exception:磁盘上存在不同情况的资源:D:\bringup-EEPROM"。
它看起来像是一个外壳灵敏度问题(Bringup-EEPROM 与 Bringup-EEPROM)。 文件夹是否已重命名?
是否可以尝试将项目重命名回原始名称? 如果不起作用、请尝试删除工程文件夹(移至其他位置)、然后查看是否可以重新导入。
您的工作区文件夹位置是什么? 它是整个 D:\驱动器吗?
您好 Ki、
是的、它的整个 D:\驱动器。
我尝试在外部更改项目名称、但 CCS 仍无法打开。
[引用 user="Aditya Natu">是的,它的整个 D:\驱动器。 [/报价]
工作区文件夹是整个驱动器这种情况很少见。 D:\是某种类型的映射驱动器,还是它实际上是一个物理分区?
是的。 明白了!
谢谢
-Aditya。