您好,
我在:以下有一些问题
1、CSP、HALCoGen ATU 和 ADRAunit 之间的关系是什么?
2. TI 安全诊断库的用途是什么?如何使用它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
HALCoGen CSP:HALCoGen 兼容支持包、旨在提供必要的文档、报告和单元测试功能、帮助客户使用 HALCoGen 生成的软件来遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。
HALCoGen Tau: HALCoGen 测试自动化单元、这 是一个为 HALCoGen 生成的驱动程序生成动态覆盖分析报告和回归报告的工具(GUI)、可支持 ISO26262和 IEC61508评估
LDRAUNIT: LDRA 提供的集成框架软件工具 、用于自动生成和管理单元测试。
2. SafeTI 诊断库:建议在系统中使用诊断库提供的 API 定期测试故障诊断。
这些示例包含在 Built 文件夹中。