This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSP、HALCoGen ATU 和 ADRAunit

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/951461/csp-halcogen-atu-and-adraunit

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,

我在:以下有一些问题

 1、CSP、HALCoGen ATU 和 ADRAunit 之间的关系是什么?

2. TI 安全诊断库的用途是什么?如何使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HALCoGen CSP:HALCoGen 兼容支持、旨在提供必要的文档、报告和单元测试功能、帮助客户使用 HALCoGen 生成的软件来遵守 IEC 61508和 ISO 26262等功能安全标准。

    HALCoGen Tau: HALCoGen 测试自动化单元、这 是一个为 HALCoGen 生成的驱动程序生成动态覆盖分析报告和回归报告的工具(GUI)、可支持 ISO26262和 IEC61508评估

    LDRAUNIT: LDRA 提供的集成框架软件工具 、用于自动生成和管理单元测试。  

    2. SafeTI 诊断库:建议在系统中使用诊断库提供的 API 定期测试故障诊断。

    这些示例包含在 Built 文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的回答。

    使用 HALCoGen ATU 时遇到一些问题:单击“Run”,输出框提示“TCF Fail”,如何解决此问题?

     Tannks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LDRA 测试的默认编译器为5.1.6、CCS 版本为 CCS6。 您可以尝试使用旧版本的编译器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 我的计算机上安装的 LDRA 版本为9.4.3,CCS 版本为 ccs8.2.0,此问题是否由版本不一致引起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这是相关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我按如下方式查看帮助→用户指南,软件要求,检查我的所有软件是否满足以下要求, 是否存在导致此问题的任何其他可能原因?

    什么是 IAR 工具套件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编译器版本不影响 TCF 文件生成。 明天我会进行测试、稍后再回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试过、编译器不会影响 TCF 的生成。