This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM44L920:CCS 版本5.5在处理器选择中不显示 RM44L920处理器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: RM44L920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/953040/ccs-rm44l920-ccs-version-5-5-does-not-display-rm44l920-processor-in-the-processor-selection

器件型号:RM44L920

工具/软件:Code Composer Studio

由于项目要求,我们希望继续使用 CCS 版本5.5。 我们不想升级到 CCS 的更高版本。

CCS 版本5.5在处理器变量选择中不显示 RM44L920处理  

是否有任何方法、过程或脚本可以将 RM44L920添加到 CCS 5.5中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandre、

    CCS 5.5不支持某些新器件、例如 RM44Lx 和 TMS570LS07x 等 您需要将 cmd 文件和 xml 文件从新的 CCS 文件夹复制到 CCS55文件夹。

    链接器 cmd 文件位于 CCS_base\arm 文件夹中

    2.闪存相关文件位于 CCS_base\Hercules 文件夹中

    GEL 文件位于 ccs_base\emulation\gel 文件夹中

    如果这些文件无法解决您的问题、请在以下地址与 CCS 团队联系:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢宝贵的建议,这对我们有所帮助。

    我们将使用最新的 CCS 10版本并将 ARM 编译器从20.2.3回滚  到 ARM 编译器版本5.1.5  

    安装较旧版本

    Eclipse 只允许更新当前安装的功能的最新版本。 例如、如果 CCS 安装了编译器版本16.9.6、则不能安装具有相同功能 ID 的旧版本(16.9.0至16.9.5)。

    要解决此问题,您可以卸载16.9.6版,然后安装16.9.4版。
    要卸载、请转至  Help→About→Installation Details、选择所需版本的 Compiler Tools、然后单击  Uninstall
    请注意、这只会删除 eclipse 功能、而不是实际的二进制文件、因此物理编译器安装仍将存在。 这只是一种让 Eclipse 允许您安装旧版本的方法。 卸载该功能后、按照 "安装新功能 "一节中的说明找到并安装所需的旧版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    较旧版本的编译器+ CCS10.x 是否满足您的期望并解决了您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、重新安装在最新 CCS 10.x 上的旧版 ARM 编译器5.1.5 (通过卸载 ARM 编译器20.1.2)解决了我们的问题

    谢谢、此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴知道您的问题已得到解决。 谢谢