工具/软件:Code Composer Studio
由于项目要求,我们希望继续使用 CCS 版本5.5。 我们不想升级到 CCS 的更高版本。
CCS 版本5.5在处理器变量选择中不显示 RM44L920处理
是否有任何方法、过程或脚本可以将 RM44L920添加到 CCS 5.5中
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢宝贵的建议,这对我们有所帮助。
我们将使用最新的 CCS 10版本并将 ARM 编译器从20.2.3回滚 到 ARM 编译器版本5.1.5
Eclipse 只允许更新当前安装的功能的最新版本。 例如、如果 CCS 安装了编译器版本16.9.6、则不能安装具有相同功能 ID 的旧版本(16.9.0至16.9.5)。
要解决此问题,您可以卸载16.9.6版,然后安装16.9.4版。
要卸载、请转至 Help→About→Installation Details、选择所需版本的 Compiler Tools、然后单击 Uninstall。
请注意、这只会删除 eclipse 功能、而不是实际的二进制文件、因此物理编译器安装仍将存在。 这只是一种让 Eclipse 允许您安装旧版本的方法。 卸载该功能后、按照 "安装新功能 "一节中的说明找到并安装所需的旧版本。