请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C123GXL 主题中讨论的其他器件:Energia
您好!
出于 GPIO 目的、我需要访问评估板的 PA0和 PA1引脚。 但是、我在评估板上找不到引脚 PA0、PA1、PD4和 PD5。
在我所附的 Energia 图中、这4个引脚在下面被分组在一起。 它还说这些引脚构成了 UART 通信引脚。
1) 1)这是否意味着我无法在 Launch Pad 上使用它们?
2) 2)如果我可以将它们用于 GPIO 用途、是否在 LaunchPad 上进行了细分?
谢谢
BS