This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:如何出于 GPIO 目的访问 PA0和 PA1引脚?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/840040/ek-tm4c123gxl-how-to-access-pa0-and-pa1-pins-for-gpio-purposes

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

出于 GPIO 目的、我需要访问评估板的 PA0和 PA1引脚。 但是、我在评估板上找不到引脚 PA0、PA1、PD4和 PD5。

在我所附的 Energia 图中、这4个引脚在下面被分组在一起。 它还说这些引脚构成了 UART 通信引脚。

1) 1)这是否意味着我无法在 Launch Pad 上使用它们?

2) 2)如果我可以将它们用于 GPIO 用途、是否在 LaunchPad 上进行了细分?

谢谢

BS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji

    您可以尝试通过器件和仿真器之间的孔访问 TXD 和 RXD 上的这些引脚、但这些引脚仍将连接到配置为 UART 接口的仿真器。 您将无法将 PA0/PA1与仿真器 UART 通道完全分离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在 Valvano 的笔记中找到答案。 基本上我无法使用

    PA0、PA1 (用于与 PC 的串行端口通信)

    PD4、PD5 (USB 连接至 PC)

    PC0、1、2、3 (调试器连接)

    谢谢。