你(们)好
多年来、我们制造了两种相同产品、一种安装了 RTC 备用电池、另一种不安装(PCB 相同)。
产品有一个特定的已知错误、我们很难识别、正如 此主题中的详细说明。 简而言之、MCU (TM4C1233H6PM)变为无响应。
我们现在拥有大量统计数据、显示出故障率更高、尤其是在安装了电池的型号上(我们之前怀疑电源电路是问题)。
电池用于驱动 Tiva 休眠 RTC 时钟-这样在电源断开时保留时间(我们不使用休眠模块的任何其他功能)。 即使我们没有在 SW 中启用休眠模块(仅安装电池)、也会出现此问题。
此处给出了休眠/RTC/电池电路(PE 接地)。 电池是一个类型为 CR1225的3V 纽扣电池。
该电路基于 该主题的建议。 一个差异是 R_HIB_2的值、选择该值是为了保持唯一组件数量较低。
简而言之、我们在上面的电路中安装了电池、即使在 SW 中未启用休眠模块、我们也会看到更高的故障率。
如果对这种情况的发生有任何建议,我们将不胜感激。
谢谢
BR
Christian