This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Hercules Launchpad 与 ADC EVM 兼容

Guru**** 2224960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102EVM, LAUNCHXL2-TMS57012, MSP430F5529
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/811385/hercules-launchpad-compatible-with-adc-evm

主题中讨论的其他器件:ADC128S102EVMLAUNCHXL2-TMS57012MSP430F5529

您好、E2E、

美好的一天!

我们有一位客户询问 TI 是否提供任何与 Hercules Launchpad 兼容的 ADC EVM?

提前感谢。

此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    Hercules LaunchPad 与任何旨在符合该标准的 BoosterPacck 兼容。 例如、请参阅以下 BoosterPack:

    http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-ADS1219

    客户是否计划使用任何特定的 ADC? 有关可用开发套件的更多信息、请查看该器件的产品页面。

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您的快速响应!
    我将在收到客户确认您的澄清后立即通知您。

    谢谢!

    艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    美好的一天!
    再次询问、客户询问是否
    ADC128S102EVM 与 LAUNCHXL2-TMS57012兼容?

    如果是 ,可以用 ADC128S102EVM 填充 Booster Pack Site1和 Site2吗?
    谢谢!
    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我看到 MSP430F5529 Launchpad 具有一些与模拟输入复用的通用 I/O 信号。 其中一个此类引脚用于驱动 ADS128S102和主机 MCU 之间 SPI 接口的芯片选择。 TMS570LS12x LaunchPad 在该引脚上具有模拟输入。 根据原理图、客户需要将其中一个通用 I/O 信号用蓝色线连接到接头上的该引脚。

    除此之外、我假设 ADS128S102 BoosterPack 随附的软件包可能依赖于主机 MCU。 任何示例软件都需要移植到 TMS570LS12x。

    阅读 ADS128S102 BoosterPack 和 TMS570LS12x LaunchPad 的原理图以确定所需连接时、请告诉我。

    此外、在 给定上述相同限制的情况下、您当然可以连接两个此类 ADS128S102 BoosterPack (针对 SPI 芯片选择信号的另一个蓝色接线连接)。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    感谢您的快速响应!

    我们已指示客户参考此 e2e 链接、如果他有进一步的疑问、他可以提出"提出相关问题"。

    再次感谢你们的出色支持!

    艺术