This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E、
美好的一天!
我们有一位客户询问 TI 是否提供任何与 Hercules Launchpad 兼容的 ADC EVM?
提前感谢。
此致、
艺术
尊敬的 Art:
Hercules LaunchPad 与任何旨在符合该标准的 BoosterPacck 兼容。 例如、请参阅以下 BoosterPack:
http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-ADS1219
客户是否计划使用任何特定的 ADC? 有关可用开发套件的更多信息、请查看该器件的产品页面。
此致、
Sunil
尊敬的 Art:
我看到 MSP430F5529 Launchpad 具有一些与模拟输入复用的通用 I/O 信号。 其中一个此类引脚用于驱动 ADS128S102和主机 MCU 之间 SPI 接口的芯片选择。 TMS570LS12x LaunchPad 在该引脚上具有模拟输入。 根据原理图、客户需要将其中一个通用 I/O 信号用蓝色线连接到接头上的该引脚。
除此之外、我假设 ADS128S102 BoosterPack 随附的软件包可能依赖于主机 MCU。 任何示例软件都需要移植到 TMS570LS12x。
阅读 ADS128S102 BoosterPack 和 TMS570LS12x LaunchPad 的原理图以确定所需连接时、请告诉我。
此外、在 给定上述相同限制的情况下、您当然可以连接两个此类 ADS128S102 BoosterPack (针对 SPI 芯片选择信号的另一个蓝色接线连接)。
希望这对您有所帮助。
此致、
Sunil
您好、Sunil、
感谢您的快速响应!
我们已指示客户参考此 e2e 链接、如果他有进一步的疑问、他可以提出"提出相关问题"。
再次感谢你们的出色支持!
艺术