Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:EKS-LM4F232、
你好。
我将 ADC 引脚接地、并获取测量 ADC 值的测量图
我对 EKS-LM4F232执行相同的实验:
约10-15次计数。 为什么? 对于我的 LM3S5R31、我看到 ADC 噪声大约2-3个计数(使用内部基准)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT
你好。
我将 ADC 引脚接地、并获取测量 ADC 值的测量图
我对 EKS-LM4F232执行相同的实验:
约10-15次计数。 为什么? 对于我的 LM3S5R31、我看到 ADC 噪声大约2-3个计数(使用内部基准)。
注意事项:
TI 提供了一些有关 A/DS 护理和馈送(搜索标签书架)的良好车间材料。
Robert
-"对于恒定噪声、TM4C1294KCPDT 上的15次计数(11.99位)优于 LM3S5R31上的2次计数"
为什么?
对于10位 ADC (LM3S5R31):2个计数/1024 =(1 / 512)
~ 12位 ADC (TM4C129KCPDT):15次计数/4096 μ A (1/256)
(1/256)>(1/512)=> TM4C 噪声更大。
-"您的结果将严重依赖于您的输入电路(包括寄生效应)"
我只需将 ADC 输入连接到微控制器接地
"通过眼图、您的噪声可能是5个左右的计数。 它肯定不是15"
我是说最大值
-"读取规格、尤其是噪声规格(将 db 转换为位、将位转换为计数)"
我看到 LM3S 20的 TM4C 15的最大偏移误差。
我使用帮助数据表计算 TM4C 的噪声、噪声必须小于15个计数
我获取了 TM4C 和 LM3S 的测量电流图、这些引脚接地
[引用用户="Stepan Mihalin"]
-"对于恒定噪声 、TM4C1294KCPDT 上的15次计数 (11.99位)优于 LM3S5R31上的2次计数"
为什么?
对于10位 ADC (LM3S5R31):2个计数/1024 =(1 / 512)
~ 12位 ADC (TM4C129KCPDT):15次计数/4096 μ A (1/256)
(1/256)>(1/512)=> TM4C 噪声更大。
[/报价]
见粗体观察。 4080计数无噪声>1021计数无噪声。
[引用用户="Stepan Mihalin"]
-"您的结果将严重依赖于您的输入电路(包括寄生效应)"
我只需将 ADC 输入连接到微控制器接地
[/报价]
这样的测量将在很大程度上取决于您如何连接到接地端。 您在输入端是否有电容器、连接的长度、连接的布线方式。 等等...
[引用用户="Stepan Mihalin"]
"通过眼图、您的噪声可能是5个左右的计数。 它肯定不是15"
我是说最大值
[/报价]
其中包括偏移
[引用用户="Stepan Mihalin"]
-"读取规格、尤其是噪声规格(将 db 转换为位、将位转换为计数)"
我看到 LM3S 20的 TM4C 15的最大偏移误差。
[/报价]
不。 这似乎是偏移而不是噪声。 噪声将显示在数据表的下一部分。
[引用 USER="Stepan Mihalin"]我获取了 TM4C 和 LM3S 的测量电流图、引脚接地[/引用]
我不知道你在这里做什么。 您尚未解释您测量的电流、测量方法或其重要性。
Robert