This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:带有内部基准的 ADC 噪声

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/604610/tm4c1294kcpdt-adc-noise-with-internal-reference

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:EKS-LM4F232

你好。

我将 ADC 引脚接地、并获取测量 ADC 值的测量图

我对 EKS-LM4F232执行相同的实验:

约10-15次计数。 为什么? 对于我的 LM3S5R31、我看到 ADC 噪声大约2-3个计数(使用内部基准)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意事项:

    • 读取规格、尤其是噪声规格(将 db 转换为位、将位转换为计数)
    • 您的噪声可能大约为5个计数。 当然不是15
    • 您的基准是模拟电源
    • 您的结果将在很大程度上取决于您的输入电路(包括寄生效应)
    • 对于恒定噪声、 TM4C1294KCPDT 上的15次计数 (11.99位)优于 LM3S5R31上的2次计数  

    TI 提供了一些有关 A/DS 护理和馈送(搜索标签书架)的良好车间材料。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -"对于恒定噪声、TM4C1294KCPDT 上的15次计数(11.99位)优于 LM3S5R31上的2次计数"

    为什么?

    对于10位 ADC (LM3S5R31):2个计数/1024 =(1 / 512)

    ~ 12位 ADC (TM4C129KCPDT):15次计数/4096 μ A (1/256)

    (1/256)>(1/512)=> TM4C 噪声更大。

    -"您的结果将严重依赖于您的输入电路(包括寄生效应)"

    我只需将 ADC 输入连接到微控制器接地

    "通过眼图、您的噪声可能是5个左右的计数。 它肯定不是15"

    我是说最大值

    -"读取规格、尤其是噪声规格(将 db 转换为位、将位转换为计数)"

    我看到 LM3S 20的 TM4C 15的最大偏移误差。

    我使用帮助数据表计算 TM4C 的噪声、噪声必须小于15个计数

    我获取了 TM4C 和 LM3S 的测量电流图、这些引脚接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Stepan Mihalin"]

    -"对于恒定噪声 、TM4C1294KCPDT 上的15次计数 (11.99位)优于 LM3S5R31上的2次计数"

    为什么?

    对于10位 ADC (LM3S5R31):2个计数/1024 =(1 / 512)

    ~ 12位 ADC (TM4C129KCPDT):15次计数/4096 μ A (1/256)

    (1/256)>(1/512)=> TM4C 噪声更大。

    [/报价]

    见粗体观察。 4080计数无噪声>1021计数无噪声。

    [引用用户="Stepan Mihalin"]

    -"您的结果将严重依赖于您的输入电路(包括寄生效应)"

    我只需将 ADC 输入连接到微控制器接地

    [/报价]

    这样的测量将在很大程度上取决于您如何连接到接地端。 您在输入端是否有电容器、连接的长度、连接的布线方式。 等等...

    [引用用户="Stepan Mihalin"]

    "通过眼图、您的噪声可能是5个左右的计数。 它肯定不是15"

    我是说最大值

    [/报价]

    其中包括偏移

    [引用用户="Stepan Mihalin"]

    -"读取规格、尤其是噪声规格(将 db 转换为位、将位转换为计数)"

    我看到 LM3S 20的 TM4C 15的最大偏移误差。

    [/报价]

    不。 这似乎是偏移而不是噪声。 噪声将显示在数据表的下一部分。

    [引用 USER="Stepan Mihalin"]我获取了 TM4C 和 LM3S 的测量电流图、引脚接地[/引用]

    我不知道你在这里做什么。 您尚未解释您测量的电流、测量方法或其重要性。

    Robert