This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:数据表中的表11-6出错

Guru**** 2588445 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/602430/tm4c123gh6pm-table-11-6-in-datasheet-is-in-error

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!、

TM4C123GH6PM 数据表(DS-TM4C123GH6PM-15842.2741 SPMS376E)中的表11-6 (第711页)在"最长时间"列中似乎不正确。 列出的0、1和0xFFFF 预分频值的时间是正确的、但这些值以外的值是错误的。 当值在每个阶跃中增加一个系数2时,可以看到这一点,而这些值应以53.687s 的增量增加 。

如何将此校正传播到数据表中?

谢谢、

ED

--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:
    感谢您找到错误。 对于预分频器= 0x0002、最长时间应为2^32 * 37.5ns、即161.06s、而不是214.748s、同样、对于其余的应以53.687s 递增。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    (我)预计、"系统时钟速度的变化"(可能)已解决了这个问题。
    然而、80/120系统时钟升级并未解释"161/214"。    现在、我(仅限)注意到海报的器件(限制)为80MHz。   (因为它是123类)  

    您可以(简单)描述"37.5nS"的来源 。     谢谢你。

    从更广泛的角度来说、这一"问题"是否也"传播到(其他)器件?    (剪切和粘贴具有如此广泛的吸引力...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

     教育署参考下表。 对于等于3*TC 且 Tc=12.5ns 的预分频器=0x0002、预分频时钟为12.5*3=37.5。 我希望我不会破坏数学。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Charles -非常感谢。

    正如您做出了(非常简洁)的响应-我修改了我的写作-最终确认"123器件"限制在80MHz (最大)

    您的图表使您可以观察到、"技术作家/慈善家"(可能)"抓住了"最大时间"(在 TC 1和2之间)的"加倍"(不幸的是)、但可能会"伪装"进一步的图表条目将是"附加!"    而且- 图表第二列的"更严格的定义"可能避免了这种情况!   

    我建议使用"定时器时钟(TC)乘法器的#"来消除此类歧义!

    了解此类错误的(可能的)原因-通常是防止其重复的最佳方法... 这不是真的吗?

    还请注意、"剪切和粘贴"确实存在-此问题是否也"访问了"其他器件?    再次感谢您、Charles。