This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:ADC:模拟输入(5V)可能高于 MCU 阈值电压(3.3V)

Guru**** 2874230 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, LM358, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/600147/ek-tm4c123gxl-adc-analog-input-5v-could-be-higher-than-mcu-threshold-voltage-3-3v

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMLM358

您好!

我当时正在考虑如何对我的模拟输入信号进行表征、并意识到我的(高达) 5V 模拟输入信号高于 TM4C123GH6PM 数据表定义的3.3V 阈值电压。 (查找 24.14模数转换器(ADC) 以快速查找参考表)

我应该创建一个分压器吗?  

我可以执行类似1k 电阻器与2k 电阻器串联的操作、以获得大约3.3V 的电压

有什么想法?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jaren Golenbiewski">我是否应该创建一个分压器?  [/报价]

    是的

    [引用 user="Jaren Golenbiewski"]我可以执行类似1k 电阻器与2k 电阻器串联的操作,以获得大约3.3V[/引用]

    没有、至少不是这样。 如果您在书架标签上搜索、您将找到有关 A/DS 护理和喂养的一些 TI 研讨会手册的参考资料。

    总之、您需要创建高带宽、低阻抗源来驱动输入经过适当奈奎斯特滤波的 A/D。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jaren、
    Robert 是正确的、您需要一个分压器、然后跟随一个运算放大器缓冲器、以便从5到3.3V 进行调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以(另一种)方法"在这里停靠?" 分压器方法-虽然是经典方法-会降低 ADC 的(有效)分辨率-它不会吗? 而且-这种方法(如建议)始终存在-即使您的信号处于法律限制范围内也是如此!    这显然是次优-我们不能做得更好?

    可能存在更好的方法吗? 您是否应该检测到输入信号"等于/刚刚超过" 3V3阈值电压电平-您是否能够(然后)施加(很好)校准的"减法放大器"-以便(5V - 3V3)从您的模拟输入信号中"移除"? 需要使用适当的电压基准来生成和保持(超过"PVT")(5V - 3V3)电平。

    您的软件必须扩展到"驱动切换"-我将使用快速、认真的模拟比较器 IC -来检测您的"接近"切换-并"通知" MCU -以便"新的" ADC 读数(消除(先前)的分辨率损耗) 被视为3V3的"线性添加剂"。

    必须保持其他人提出的所有其他点(带宽、阻抗匹配等)。 这种方法虽然确实增加了(一些)复杂性、但解决了当"输入信号远远超过"指定的"正常/习惯"用户最大值时出现的典型问题...

    大炮射击——一定要到——迫使这位记者进入“装备精良”(湖景)的掩体……

    [编辑] 06:00、6月3日: 我是否可以(仅限)在(次优)建议使用(5V - 3V3)作为(适当、符合 bw)减影放大器的输入?    而减去"3V3"-当输入信号"超过" ADC 的电压输入最大 值(= 3V3)时ADC 可以执行(接近)全分辨率测量-高达并包括"两次3V3!"   

    必须注意的是、(通常情况下)输入信号将"处于"ADC 的3V3 (最大值)输入电压范围内-因此、施加"始终存在"分压器(3V3/5V)会对 ADC 测量造成34%的分辨率损失!    这很重要-是否重要-并通过此处所述的方法加以克服。    另请注意、"所需(通过减法放大器) 3V3"无需电压基准-可通过(现有的、希望经过良好滤波的)"VDDA"实现-已提供给 MCU!

    总之-建议的新颖(也许是灵感启发)方法使 MCU ADC 的输入电压范围(实际上)加倍-同时保持(大部分)其分辨率!    (通过"编码"分压器无法实现、该分压器会施加其"分辨率摆动"、即使在不需要此类分压的情况下也是如此、尤其是在不需要此类分压的情况下!    (即输入信号小于3V3时!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="CB1_MOBI") Cannon fire -一定要到-迫使该记者进入其"设备齐全"(湖景)舱...[/引述]

    您致电了吗?

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]分压器方法-虽然传统方法-会降低 ADC 的(有效)分辨率-它不会吗?

    可能是阻抗性的、但实际上不是出于两个原因

    1. 信号的动态范围超出 A/D 的动态范围、因此分辨率几乎不适用于40%的信号。 实际上、在信号的上限范围内、有效分辨率为信号的40%。
    2. 信号不太可能既稳定又准确、因此至关重要

    [引述 USER="CB1_MOBILE "]您是否应该检测到输入信号"恰好/刚刚超过" 3V3阈值电压电平-您是否能够(然后)施加一个(很好)校准的"减法放大器"-这样(5V - 3V3)就会从您的模拟输入信号中"移除"? 需要使用适当的电压基准来生成和保持(5V - 3V3)电平。 [/报价]

    其中隐藏了许多假设。 校准很可能很有趣、因为它决定了何时切换。 必须存在迟滞。 我可能缺少很多东西。 最后、这会增加一个额外的可疑位。 您没有任何合适的参考。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 TI/e2e、在哪里/如何搜索书架标签?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Adsett"]

    CB1_MOBILE
    大炮射击——一定要到——迫使这位记者进入“装备精良”(湖景)的掩体……  
    您致电了吗?   [/报价]

    到达(上方)-无与伦比的经典!   

    我会为这种"启发式概念"辩护(过去已经证明)、但首先必须"停止笑..."    

    (部分)需要清晰的头脑。    (不要给我们(新)的"E->"海报"错误的印象!  (笑声) (笑声) 可能(已经)为 "太晚了"。)  

    您今天已"获得"您的"论坛税"费用...    (准备好门店空间、准备(更多)低螺纹数 T 恤衫/"蜂鸣杯"。   重要的是"精神"(而不是执行)(我们被告知)... 请注意、过氧化物(有效)消除了标识徽标、"Red Die #2!"  (在49个州被禁止)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jaren Golenbiewski"]我是 TI/e2e 的新用户,在哪里/如何搜索书架的标签?

    页面顶部。 您将找到一个搜索框。

    如果有特定标签的搜索、这会很好、但至少该搜索词相对不常见。 因此,我不再重复。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett">搜索词相对不常见因此,我不再重复。[/引述]

    非常乐于助人——非常“快”的员工——遵循这样的 “相当不寻常”的准则——发现了: “书袋、书箱、书端、书标记和书蠕虫”。    当时绝望——失去焦点——(以某种方式)进入了“崩溃!”    我将遵循您的领导原则、"出于这一原因、我不会重复该条目..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经配置了我的解决方案、我认为这对我的项目来说是可以接受的、但我愿意听取建议/建议:

    我的0V 至5V 模拟输入-->分压器(R2 = 2k、R1 = 1k)(3.66V)-->单位增益运算放大器的输入电压。 (LM358)->输出(3.66V)

    LM358运算放大器的 OUT 信号为我提供低于3.66V 的信号、即使原始模拟输入信号为~4.5V 或更高。 3.66V 仅略超出 TM4C 最大范围(3.63V)、因此我希望我可以正常工作。

    我的下一个目标是清除原始模拟信号(噪声)。 我知道我需要一个电容器、但我不确定在哪里/如何选择正确的电容。

    感谢所有的帮助!

    Jaren

    参考文献:
    单位增益运算放大器说明链接: www.facstaff.bucknell.edu/.../OpAmp3Note1Buffer.html
    LM358数据表: www.ti.com/.../lm358.pdf
    良好的传感器-> ADC 读取: www.ti.com/.../slyt173.pdf
    出色的运算放大器视频: www.youtube.com/watch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM358可能会证明您的"模拟前端"太基本"。 这在带宽部门尤其"失效"、如果由"单端"5V 供电、则"不需要"使用输出分压器。 (由于该运算放大器不兼容"R2R"(轨到轨)输出... (笑声) 从存储器-我记得、这个放大器无法驱动比(+)电源轨的1V5更接近的电流。 而这种能力可能发生在您的(-)电源轨上,也可能是留给您的“检查”...)

    您是否搜索了-找到了-然后(真的)阅读/研究了朋友 Robert 引用的" ADC 的保养和喂养"?

    并且-没有提到"寻求/要求"的测量精度-环境运行条件-和(其他)项目目标似乎...

     您可以受益于昨天(下午16:23、4:23)的帖子(假定)"重新阅读"、该帖子已通过"编辑"进行了"改进"。

    我怀疑您的项目将从其扩展到调查(比较/对比)中“普通简电压分压器”结果与“吸入-选择性(自动、切换)减法放大器的使用”中“极大”获益独一无二 地能够  “将(安全)输入信号范围扩展到“6V6... ” 同时保持(接近)完整的 ADC 分辨率!       最大的优势!  

    必须注意是、"V-Divider 始终存在"极大地削弱了 ADC 的分辨率、即使在不需要时也是如此!    (即输入信号小于3V3时!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我正确读取了 OP 的原始帖子、他 不希望 处理具有0-3.3V 输入信号范围的过压情况、而是希望将0-5V 信号下调至0-3.3V。  我猜1K/2K 分频器可能会加载信号源、并在运算放大器的输入端引入失调电压误差和失调电压漂移误差。  

    在不显著增加信号源误差的情况下、在简单性方面达到良好折衷的解决方案可能是使用质量相当好的 FET 输入运算放大器(当然是 TI)。 偏置电流极低、输入阻抗极高和 输出阻抗较低的器件。  这与值大得多的电阻分压器(例如 、容差为1%的50K/100K 或100K/200K、如果需要、可实现较低的总拥有成本)结合使用。  

    潜在的缺点可能是 对噪声的敏感度增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海报的愿望并非总是被证明是理想/最佳的。    如上所述-"缩放"会导致不必要的分辨率损失-当输入信号保持在 MCU 可接受的输入电压范围内时尤其令人担忧。    ("方便地"避免了这一事实-由"分压器 crüe!"避免)    早先提出的是一种独特的"反规模"技术。   我必须不同意您所说的"调节"是关键和/或特定的愿望-我认为它是对"过压!"潜在到来的"反应"。

    您是否注意到我对 " R2R"功能、高带宽放大器(可能)的要求?   (10兆赫左右)    "附加"员额 在这方面没有提供指导。

    我同意-一般而言-注意到 FET 输入放大器-前提是它在满足 BW 要求的同时证明 R2R 是可用的)。    这些高值的前端电阻器-很可能会降低带宽-它们是否不会?

    "放弃"到"如此普遍、分辨率如此之大、分压器"将不是我(或我们的客户)的选择...

    所提议的独特方法为海报提供了一个机会、使他的项目具有巨大的价值和兴趣-没有"分辨率捕捉-未受启发-相同的旧..."的结果会带来这样的"好处"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果它确实是0-3.3输入信号、偶尔出现高于该范围的波纹、则您的方法是一种处理方法。 但是、多次阅读过该帖子后、我的理解是他希望将0-5V 信号数字化。 因此、此时的问题是、我们以不同的方式阅读海报的意图。 在他澄清之前、我们需要点击暂停按钮。 )
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友可能会"暂停"-大"降压/合同"(不太可能)通过"累了、老了"的促销来到达。

    建议的方法可能远远超出 "单向"- 实际上可能会注册为"最佳方法"- 并且使用和部署远远超出 到达此处的任何单个帖子...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会认为,我们的两项建议都是有很大的猜测性的,因为很多设计变量仍然是未知的。 不过、我对您的电路概念感兴趣、如果您这么友好、我想看一看原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Dubnet"]...我们的两项建议都是高度推测...

    也许不是-尽管与您交流很棒-我在这里已经~10年了-回到始发公司(LMI)论坛的任期。    作为一个幸运的人、"共同发现、创造高销量、然后将一家技术公司公开"-我努力提供我认为"新鲜(有时)灵感启发的通用解决方案"。    

    这些"有限"的行为很少局限于任何特定的线程-这种"狭隘"的思维将使"最小、资金最少和最新的公司"无法实现"公共地位"。   血液、汗水、专注和(有时甚至)灵感启发的方法/技巧-使我的团队过去取得了成功。   正是"思维/探索的深度"、我在这里尽量在何时/在可能的情况下进行介绍。    从更广泛、更"集团有益"的角度来看、我的建议远非投机性。      (即、潜在价值远远超出单个、有限的论坛主题...)

    当我看到"一致的反应"----每一个----敦促"厌倦、没有灵感和(永远不会提到)"决议"作为(唯一的)解决办法时,我介绍了这项建议。   我通过安全、有界限的"是否有更好的方法?"介绍了这项建议(我认为是恰当的)。     (正如教授的@ UCLA 法律)

    必须注意的是、建议的方法将 ADC 的输入电压范围扩展了一个"系数2 "-这很重要 -它不是吗?    (在不影响 ADC 分辨率的情况下执行此操作-在(0-3V3或新/新的、3V3-6V6)信号范围"任一"条件下。)

    输入信号具有"输入/接近 MCU 的3V3规格的动态范围"时、此建议的效果会产生更高的值(偶数)。 (这一事实由朋友 Robert 提到) -但电压电平在24、48V 绝对电压范围内"居中"(因此 MCU 损坏)。    "分压器"的影响随后(非常)被放大 -更好的(定义文字)可能是"分压器!"

    朋友罗伯特(和他的不一样) 在提案的"骨"上“偷了”——确定了脆弱性——但这些可能会被克服…… (笑声) ADC 分辨率的"妥协"是无法克服的、这是由竞争的" elemenary "方法所产生的。    在这种特定情况下-海报的方法(由他人支持)很可能"有效"。   然而、在"现实世界"中、信号假定"不快"值、此处规定了一种"更好"的方法、或许只是如此、此处建议...

    它证明"并非总是"已知/最简单的证明是"最好的"-尤其是在"被选择的减去真正的思考/检查!"    我的目标是进行此类识别...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉 CB1、我不同意您的意见。 将输入信号与 A/D 范围相匹配不会牺牲分辨率。 我刚才指出了原因。

    我认为可编程偏移也可能有用。 我将试图证明这一说法是合理的。

    第一个异议是准确性。 显然,这种做法不太可能更加准确。 为了提高精度、您的传感器源必须具有优于0.01%的精度、您的基准也是如此。 比例式传感器更容易一些、但仍然很不常见。 您还需要电源和其他调节电路具有类似的无噪声和稳定特性、可能是热控制型。 具有该精度的基准本身就足够昂贵、足以证明具有更高分辨率和更大覆盖范围的单独 A/D 是合理的。

    那么、如果不是精度、那么可能是动态范围? 在这里、我认为有两种更好的解决方案。 首先是 PGA、更改不同范围的增益。 每个范围的相对分辨率和精度保持不变、但您在最可能需要并能够利用的较低范围上获得更高的分辨率。 另一种解决方案是使用对数前端、除了分辨率随信号强度而变化外、它还具有速度优于 PGA 和可编程偏移的优势。 此外、如果您愿意脱离芯片、还可以使用 Σ-Δ 转换器。 最后、几年前、我看到了一个浮点的 A/D 从那时起、我还没有见过任何这样的市场、因此市场可能永远不会足够大。

    如果不是精度或动态范围、则分辨率本身就是目的。 我认为我没有经历过任何实际具有额外分辨率的过程(我发现标准化为16位很有用、但这是另一回事)。 如果额外的数据位很有用、可以通过两种方式生成数据、而无需任何额外的电路。 第一种方法是简单地对输入进行滤波。 这确实要求最低位存在一点噪声、但这很有可能。 简单而有效。 第二种方法更具讽刺意味、那就是为低位添加随机值。 如果您只需要额外的分辨率、这种方法就可以正常工作。

    Robert

    我猜原始传感器可能不会比+/-1%或七位好得多。 它可能会达到八位传感器的水平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另请注意。 PGA 或减法电路不会获得完整的额外位。 首先、因为将5V 转换为3V3不是一个因子二。 其次、因为您需要重叠和迟滞来使任一种方法都实用。

    我认为合理的估计值是0.6位。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robert -您的深思熟虑的评论总是受到欢迎-没有必要也没有愿望"达成一致"。

    现在、如果输入信号范围高达5V -典型的分压器会"丢弃"良好的34%的输入信号、始终!    而且、即使输入信号在 ADC 范围内时、尤其是在输入信号处于 ADC 范围内时、也会产生此类信号损耗、这毫无意义。    我认为这一点不会被违反(或可能违反)。

    由于公司/I "已经"实施了"减压/可编程"(甚至动态)偏移-并且我们和客户都"注意到改进"(与分压器进行比较/对比时)、我仍然认为这种技术有价值。    尤其是、如上所述、输入信号:

    • 在 ADC 的输入信号(合法)电压范围内保持动态变化
    • "偏移"电压超过 ADC 的(合法)最大值。 乘以8、16甚至更高的因数

    这种"偏移/减法和可编程"方法类似于射频世界中的"混频器"。   在这种情况下、"更难处理/控制/处理"(相关频率更高)会"向下转换"为"标准"、并且频率更低-并在那里"操作/处理"。

    必须指出的是、"我发布的目标"是鼓励他人(尤其是您)识别、展示和描述(其他)模拟信号处理方法。   在您非常赞赏的情况下、"今天发布21:57帖子"已经实现(非常好)。   非常感谢您介绍这些附加技术!    ("PGA"可编程增益放大器-和"LFE"日志前端)  我更喜欢 PGA -这些放大器已进入 Cortex M ARM 空间。

    按时间(此处为兴趣)-我将让员工通过我们的48V "减压/偏移"和更早的(不满意) 48V 分压器方法来运行(两者)获得的数字。   此外、如果我们找到/采购并实施 PGA 变体、然后"对比/对比并清晰呈现"在"三种不同的模拟信号处理方法"下实现的(完整)结果集、我们将对此表现出极大的兴趣、并对您的贡献给予适当的回报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett72"]将5V 转换为3V3不是两个因素[/引用]

    请注意、"Factor of two"是以"ADC 的扩展6V6输入范围能力"为基准的、该能力是通过"超合法 ADC 输入"时对输入信号强制执行的3V3"牵引偏移"(选择性)实现的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于那些"可能关心"或"有兴趣"这些"模拟设计、想法"的人(由 O.p.要求) -这是寻求(超出)分压器背后的"动机"!  

    • 当 MCU ADC 的模拟信号输入为"具有合法范围"(即<= 3V3)时         "MV/ADC 计数"为 3、300/4096 = 0.80566mV/计数。
    • 当模拟信号"在48-51.3V 范围内"-并且一个分压器被施加  "mV/ADC 计数"为51、300/4096 = 12.5244mV/计数。  因此、ADC 分辨率会降低"15.54 !"倍   (即、在避免使用"分压器"时、产生的电压计算会"超出" 15倍的粒度"!

    前面提到的"牵引/偏移"方法旨在减少 ADC 在必须引入"现实世界"信号电平时所遭受的(相当高)降级。   (这证明、"经常!")

    正如朋友 Robert 所指出的那样、"减排/偏移"方法"不存在挑战-但(有些)应该尝试降低15.54降解因子!   随着时间/兴趣的允许或规定-公司/我将构建另一个这样的"减压/偏移 AFE"(模拟前端)-并报告(比较/对比)那些"粒度降低-测量结果..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]当模拟信号“在48-51.3V 范围内”时[/引用]

    ????

    海报的传感器为5V、这10倍的因素来自哪里?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如之前的文章中所写的那样-我在这里任职的兴趣(也许有价值)(我怀疑你是这样)超出了任何"单一、高度有限、发布!"的范围。   我们遇到了这个特定的电压范围-采用了(通常)"V-Div"方法-该方法对(客户和我的公司)"不满意"。   "减排/偏移"方法证明是卓越的...

    请注意您经常提到的"书架"-它(也)为此处的人提供"更广泛的服务和价值"(超出海报要求)...

    "更广泛的基础"是一件"好事"-海报的目标/目的经常会被淘汰(我们的-"您的/我的")技术背景/成就...   (或证明没有(任何)依据... 即避免使用 JTAG!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CB1_mobile "]正如之前的文章中所写的那样-我在这里任职的兴趣(也许是有价值的)超出了任何"单一、高度受限、发布!"的范围。 [/报价]

    还可以、但这是解决与海报所展示的问题不同的问题的方法。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]我们遇到的特定电压范围-采用了(通常的)"V-Div"方法-该方法证明对(客户和我的公司)"不满意"。   "减排/偏移"方法证明优于...[/quot]

    正如我在测量大电压之上的小(ish)电压时所期望的那样

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Adsett"]

    CB1_MOBILE
    我们遇到了这个特定的电压范围-采用了(通常)"V-Div"方法-该方法对(客户和我的公司)"不满意"。   "减排/偏移"方法证明是卓越的...

    正如测量较大电压之上的小(ish)电压时所期望的那样...   [/报价]

    事实上、"你"有这样的期望(和我一样)-但(可能)"在这里没有那么多!"    供应商代理(必然)专注于(几乎) MCU -然后转向 (意识到外人)-"以"通用解决方案"的形式提供技术/方法、从而实现更大的愿景!"    

    (通过以下内容来衡量:"PMS 已收到-多个"供应商喜欢"-以及您的进一步/帮助输入"-此帖子(很好)实现了该目标...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、由于 OP 没有回应、这种线程爆炸了、说实话、很多建议都超出了我的理解的复杂性。

    这可能会让人有所了解:(EK-TM4C123GXL)
    GPIO 引脚(PD4、PD5、PB0和 PB1除外)似乎可耐受5V 电压、但模拟操作在0V ~ 3.63V 范围内正常工作。

    因此、我创建了一个具有大电阻的简单分压器、这样从 Vo 汲取的电流很小:
    Vs---[R1]--Vo ---- [r2]---- GND

    Vs =(0V - 5V)
    R1 = 100k Ω
    R2 = 200k Ω
    Vo =(0V - 3ishV)

    理论上、Vo 将介于0v - 3.3V 之间、但实际上它在3V 左右达到最大值。

    我的应用是一款简单的心跳监测器。 该分压器在分压后甚至在读取到 TM4C MCU 中时也能提供足够的分辨率和良好的纯净信号。 对于一个非常简单的实现、我只需要能够检测主脉冲以获得一个相当准确的读取。 (峰值输出恰好为3V 左右)

    感谢大家的帮助、很抱歉我的原始帖子中存在模糊之处。

    资源:
    www.ti.com/.../spma053.pdf
    embedded-lab.com/.../
    sites.google.com/.../understanding-the-tiva-gpio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于我的原型心搏监护仪系统、似乎100k/200k 分压器可以满足我的需求、即使没有 FET 运算放大器也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对无需道歉。 这条线程在自己的生活中也是如此、这并不是你的错。 很高兴听到您的问题得到解决、您的项目表现良好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jaren Golenbiewski"] GPIO 引脚(PD4、PD5、PB0和 PB1除外)似乎可耐受5V 电压、但模拟操作在0V ~ 3.63V 范围内正常工作。

    我想您会发现最大输入电压仅为 VDDA、而不是3.63V。 这是一个重要的区别。

    [引用用户="Jaren Golenbiewski">因此我创建了一个具有大电阻的简单分压器、这样从 Vo 汲取的电流很小:
    Vs---[R1]--Vo ---- [r2]---- GND

    Vs =(0V - 5V)
    R1 = 100k Ω
    R2 = 200k Ω
    Vo =(0V - 3ishV)
    [/报价]

    这些电阻过高。 我想您会发现 A/D 的额定源电阻要低得多。 A/D 输入不是高阻抗输入。 因此、我们建议您需要一个运算放大器跟随器。

    侧注:该电路可能对噪声敏感。

    [引用用户="Jaren Golenbiewski"]理论上,Vo 将介于0v - 3.3V 之间,但实际上它在3V 左右达到最大值。

    这是您首先表示存在问题的指示。

    [引用 user="Jaren Golenbiewski"]要实现非常简单的实施,我只需检测主脉冲即可获得相当准确的读数。

    如果您只需要使用外部比较器、就会更简单。 不过、我怀疑在后面的阶段、您实际上希望看到波形。 在这种情况下、您的电路可能会给您带来问题。

    好的是、你有一些跑步的东西、但我担心你可能对结果过于自信。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不想被指责为“酸葡萄”——这位记者“火烧”——特别是所谓“做我所需要的”——在这些果酱平原上响起。

    在这种乐观态度之前,这种"自我奖励"--要么是"经核实的答案",要么是"满足需求"--是否需要(相当多)更多的时间、测试设计/努力并增加理解?    而且-在这种情况下、常见的"过早优化"趋势是否看起来不会变为"过早接受?"    

    应当指出,"所有有经验的人都投票赞成使用运算放大器"----这种经验中的一个(减)----完全投反对票----而且(现在)感到不得不宣布"成功"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="cb1_mobile "]不想被指控"酸葡萄"----这位记者"放火"----特别是声称"做我所需要的事情"----在这些果酱平原上响起。 [/报价]

    我认为这是相同的,但得出的结论是,如果不是《任择议定书》,就应该谨慎地注意其他人。

    我很确定我在这里玩卡桑德拉。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett"]合理地确定我在这里玩 Cassandra。

    您认为吗?    (您的"形象"和"适合期的客户"都值得注意、"好评!")

    也许明智的做法是:"不 充分喝一个人(自己)、"库勒援助"(如果发生这种情况)在宣布"准确(即美味)成功"时要谨慎(有些)!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在回答由"心率监测"技术推动的多个即将到来的论坛 PM 时、此处显示的链接是一家真正"专注于"这种追求的公司的网站。

    在处理过这个公司之后-我可以说、"运算放大器"-出现在刚刚-然后"馈送" ADC (正如3个带经验的人所建议的、这里)证明"非常"!    (千万不要被"踢到路边"。)

    还需要注意的是、"精确"满意度的声称"很少"(可能没有)出现-并且"减影/偏移"放大器已经入侵了它们的混合...

     作为公共服务部门、并向寻求采用(或模型)类似设计的人员提供建议、我已经提取了(一)家公司的主要方法:

    "...实验室通过一系列测试协议和活动集为客户提供产品原型。   然后、我们分析并验证数据、以确定实际精度、并确定产品设计和性能的改进..."

    也许是(即使)在如此严格的:"测试、 分析、验证"工作之后-很少(可能永远不会)出现"准确的声称"。    最佳实践是一个更(合理)的目标-可能会证明(远)"准确"。     (但保留所需的标签、 "best!")