This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过 TM4C123获得成功的基本显示...

Guru**** 1790660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567472/basic-displays-which-have-enjoyed-success-w-tm4c123

您好!

海报通常寻求将显示器连接到其 MCU 项目。   此处显示的是多种"基本"显示类型-可从多个供应商处获得。  ("二手商品网"中的孤立商品-可供使用-但当(或如果)您的项目移至批量时、可能已"离开"。)

显示屏在监控代码开发方面特别有用、因为它们"即时"显示用户的成功或(在我的情况下、最常见)失败。  (发生这种情况时讨厌...)

1)标准、2x16字符模块、带 HD44780 (或克隆) LCD 控制器: (向上帝发誓-我是"岩石稳定/平方"-该死的旋转显示屏...)

这是同一个显示屏-不同的(背光) LED 通电。  您可能会注意到、"我们修改了基本纸夹、这样"弹簧加载测试针"就可以牢固地连接、从而节省了费用。"

我们的销售人员喜欢这种做法-因为"无需焊接!"  (超过10K 的"销售的无焊适配器和显示测试仪...")

现在-小型单色图形 LCD:

和一个(非常)小的 OLED (图形)***注:OLED 具有最佳的对比度和观看角度!

最后一个-世界上最小的(至少对于公司/我的"有限"世界) "输入/输出模块" (显示屏和5个位置"导航开关")

和 PCB/ PCB "详细信息..."

上面是一个2x8字符 LCD、带有一个"5向"导航开关-生成一个通用的"输入/输出"模块。  "显示"上有(部分/轻微)的粘度- LCD 数据总线上的"导航开关代码"令人印象深刻-但开关抑制不会干扰显示写入!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该注意的是、上面分组的显示屏本质上是"通用"的-因此可与任何供应商的大多数 MCU 一起使用。

    这种通用性可实现出色的"灵活性和自由选择"(用户可以选择将哪个 MCU 端口/引脚用于显示!)

    这种普遍性/灵活性往往优于"更有重点的----因此有限的----预包装设计"----这种设计可能超过"中等成本",而且总是超过"低成本"。   

    更糟糕的是-如果(可能是当)用户切换到另一个 MCU -初始"方便"(用户为此付出了高昂的代价)会转化为噩梦、因为"此类封装"根本不是通用的。

    显示类型、尺寸、功能有多种-选择"预封装"会极大地限制用户选择的"范围"!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1

    确实是一篇有趣的文章和一组 LCD 面板、肯定是一个宝藏。 下一组问题是否涉及代码和可用性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    请注意、该帖子是针对最近对海报的要求而发布的、并试图"展示"(仅展示了少数几个)用户可使用的大量显示屏。

    选择流程本身非常丰富、而且种类繁多、这就是公司/我和(我们的所有客户)拒绝"插件解决方案"所施加的(苛刻)限制的原因、该限制极大地降低/削弱了用户的"选择自由!"   和-根据定义-防止和防止在任何其他应用中使用"插件解决方案"!   (即非特异性 EK)

    公司/我有能力帮助我们:选择、可用性-虽然我们有代码-我们的信念是(该)应该来自主人。 (阿沙拉先生)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两分...
    在这家公司中、我们也使用基于 HD44780的显示屏。 LED 背光和 OLED。
    我们曾经"高兴地跳过"从 LCD 迁移到 OLED、因为我们也同意可见性要好得多-但我们认为 OLED 消耗略高、因此一些产品仍然使用带背光的"旧" LCD。 有趣的是、仅当产品在白天使用时、LCD 功率要求才会更低... 对于该背光,***电流为~100mA。
    几个世纪前、我们在网上寻找了用于该显示的库... 要么是体面的开放源码、要么至少是一些灵感。 找到一个似乎比编写基本代码花费更长的时间、因此我们走了第二条路径。 到目前为止、我们的图书馆仍然非常天真和丑... 但工作正常。
    我的猜测? Tivaware 本身应在其封装中提供 HD44780控制实用程序... :)他们可能会长期留在市场上,可靠的软件包将使“我们的客户”更快、更快乐、更忠诚!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva"]他们可能会长期停留在市场上,可靠的软件包将使"我们的客户"更快、更开心、更忠诚!

    而且、它不会像那些位拆裂 QVGA 并行总线显示屏那样干扰 MCU (性能和代码空间方面)。

    BTW,OLED 目前的老化问题如何? 在那些早期,明亮的色彩往往会很快消失...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CB1_mobile "]液晶屏的数据总线对"导航"开关代码印象深刻-但开关抑制不会干扰显示写入!

    典型 CB1、将擦除器隐藏在较长帖子的密集内容中...

    他是否愿意详细说明"巧妙的实施"?  )

    我也不介意将此摇臂导航开关上的机械布置可视化... 我从未考虑过使用这些工具、但"为什么不呢??"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Bruno Saraiva"]典型的 CB1,将擦除器隐藏在较长帖子的密集内容中...

    我(大陆跳跃)的朋友-"真的、"擦除"和"隐藏"-通过柱密度?"     我的头脑使我们的领导者 Amit 想到:“布鲁诺已经读过,“太多的间谍小说了!”   

    我只是一个谦逊的记者——你提高了我的地位——提供了太多的信贷...    这就是说,将这种"注意事项"(深)放在书面上----"收获"(最常)仅是最严重的弯曲者!

    具体细节:

    我们的一个"巨大"客户要求"尽最大努力"创建一个"可移植、小型化、事务端口"、能够(两者)"发送和接收"(小)但重要的数据。   我们选择了一个2x8字符模块(当然是我们自己的)、"5向导航开关"提供了最小的"物理尺寸"和(非常)满足用户反馈!   (和向上/向下输入功能证明是直观的-实现了快速和精确的数据输入。)   保留用于数据输入/传输的第5个开关-来自向内"按下"导航的"按钮。"   (这是我们定制设计的部件-然后模制)

    明智的实施-毫无疑问-但您/他人确实可以确定(多)解决方案方法-也许(一些)优于我的解决方案!   这是本论坛的最佳用途-不是吗?   如果我描述-论坛"大脑工作"陷入停顿。   (但针对 Robert、f.、Chester 和 Amit)   

    Venditor 警告...  (让卖家注意)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我们的经验、"拉动/离开" OSRAM OLED 最能代表您当前的"老化"。
    较新的设备-采用可重新放大的技术运行-享受(大大)改善的运行寿命。

    我们发现"黄色"是"顶级狗"(亮度和寿命)越多(期望/异国情调)的颜色-当然、这两种测量值都会降低...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一部间谍小说太多了??? 但无法充分阐述 Shakesperia 帖子... )
    我很喜欢您的隔膜设计-我没有用于它的应用程序、但我很喜欢它! (笑声)所以我把所有的信息都保存在我的精神架子上,最后你找到了防水解决方案还是室内设备?
    有趣的是、随着"图形、1920x1080px、触摸屏设备的现代世界"的出现、仍然需要16char 交互 HMI! 也许有一个包含自己的低于1GHz 集成 MCU/无线电以用于工业"远程控制"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="f m."] OLED 的老化问题目前如何?

    在这里也没有百万的经历 但是、我们在大约3年前开始实施的黑色2x20 OLED 部件上的一些黄色部件仍然非常好。 他们来自台湾的一家主要制造商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bruno Saraiva"]... 黑色2x20 OLED 件...[/报价]

    这听起来像是一个字符显示。 我非常确信、老化问题(光输出/效率的衰减)在这些问题上不太明显。 "真彩色"显示屏更是如此-这就是为什么它们最终大多用于像移动电话这样的 fad 产品、 其开发周期为6个月、使用寿命约为2年。

    我一直在目睹使用 OLED 照明的实验,显然这并不是很好的速度...

    不过、我学到了该行业的一些技巧。 例如、对于这些 LED 照明、从大约70%的输出开始、以"延长"感知的实时时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="f m"]这些 LED 照明的大约70%输出开始、以"延长"感知的实时时间。[/引述]

    我朋友的“脏”欺骗

    是否可以"感应"显示屏周围的环境光、启用"自动亮度控制"、从而延长显示屏的"有效"使用寿命?

    与功率的30%"保持"相比-不是 Usain Bolt 的"M.O." -在前40-60米-后燃烧器点燃之前?

    * M.O.(作案手法----个人的"正常"行为模式----通常用于识别罪犯。)    (有时甚至是海报)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CB1"]

    我朋友的“脏”欺骗

    是否可以"感应"显示屏周围的环境光、启用"自动亮度控制"、从而延长显示屏的"有效"使用寿命?

    [/报价]

    要解释更多细节:如您所知,LED 照明的寿命主要受输出减少的限制,总故障的可能性较小(如果电子产品老化了...)。 它有一个"半衰期、即在给定的使用寿命周期后、光输出仅为50%。

    当从大约70%的最大值开始时 输出、可以在最终用户注意到任何情况之前延长恒定亮度的周期。 这是通过随着时间的推移将该70%提高到100%来实现的。 BTW、照明 LED 的正常使用寿命(半衰期)约为20.000至50.000小时。 任何"环境光"输出控制都是相对于电流老化调节的"最大值-大约70%开始。

    [引用 user="CB1"]* M.O.(作案手法----个人的"正常"行为模式----通常用于识别罪犯。)    (有时甚至是海报)[/引述]

    好奇您在"照明"方面提到"犯罪分子" -只需搜索"腓特基卡特尔"即可。 记住,维基百科并不是真实的一个滑翔伞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以看到你是如何理解这种(犯罪)好奇心的,但"刑事调查"产生了(迄今为止)主要使用"作案手法"的结果。 这是我的观点-我以" 100米多奥运冠军"为例。

    实际上、对于通用(照明)应用、"减少输出而"新"是非常有意义的。 但是-在"操作面板"的背景下(此处使用)、我们的"自动调整"功能得到了很好的欢迎。 怀疑(两者)可能都有自己的位置...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="CB1]'我可以看到你是如何理解这种(犯罪)好奇心的,而"刑事调查"则产生了(迄今为止)主要使用"作案手法"的结果。 这是我的观点-我将" 100米多奥运冠军"作为一个(简单)的例子。[/引述]

    “罪犯”就跳出来了。 并提醒您注意上述卡特尔。 我认为 Usain Bolt 不会在前40米处晃动,至少当他想打败自己的记录时。 他可能会不时与竞争对手一起玩。

    [引用 user="CB1]-实际上、对于通用(照明)应用、"在"新"的同时降低输出"是非常有意义的。 但是-在"操作面板"的背景下(此处使用)、我们的"自动调整"功能得到了很好的欢迎。 怀疑(两者)可能有其位置...[/引述]

    您是对的-减少初始亮度以延长使用寿命不是"犯罪"功能、而是在1000小时后使其中断。 和更低的功耗/温度会产生(电子)延长一般寿命的积极副作用、例如 MTBF。

    由于其他原因、我不喜欢 LED 照明。 一种是 PWM (是的、光输出)、其副作用未经研究。 其次、光通常非常差(低 CRI)。 心理影响大多为人所知,而不是客户所知。 第三、它的价格大多太贵(对我来说)。 我喜欢阳光

    对于标牌应用而言、这是最佳选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="f 例如、对于这些 LED 照明、从大约70%的输出开始、以"延长"感知的实时时间。[/引述]

    实际上、您的增长可能不仅仅是感知寿命。

    二极管退化通常是由掺杂物迁移或产生缺陷所致。 降低电流将减少发热(有些是非线性的)、并且由于迁移率和缺陷生成率是 温度的函数、因此您可能同时降低这两者。 此外、还可能存在与电流密度相关的影响。

    在 OLED 中、我希望氢键合特别重要、因此湿度和湿度也很重要、尤其是在表面钝化不完美的情况下。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好悲伤罗伯特-你(现在)已经"遵守"了我希望的三个大学物理系的回应。

    在我(而是)表达(部分)理解的可悲尝试中、您/F.M.描述的某些影响可能被归类为"电迁移?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1_mobile 说:
    您/F.M.所描述的某些影响可能会被归类为"电迁移?"

    是的。 依赖于电流密度(或场强)的电迁移可被描述为电迁移。 您会在电流减小的情况下获得一定程度的场强减弱。  我没有想到场强是一个贡献者、但它可以很好地做出贡献。

    不过、我必须花时间阅读有机半导体文献、以了解哪些效应占主导地位。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett"]我必须花时间阅读有机半导体文献[/引用]

    或者-上述物理部门-如果他们能够"打破"其"无效"调查-可以向我们表示敬意...

    长寿命基本显示器!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett">实际上、您可能会增加的不仅仅是感知寿命。 [/报价]

    我想我在下一句中提到了这一点。 但这会导致 LED 照明的另一个缺点。 它们缺少红外发射组件。 这意味着、所有热量(功率损耗)都必须通过对流来消散、因此必须通过笨重(丑)的散热器来消散。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是在占位器的"眼"中出现美容-和它的反转?