您好!
海报通常寻求将显示器连接到其 MCU 项目。 此处显示的是多种"基本"显示类型-可从多个供应商处获得。 ("二手商品网"中的孤立商品-可供使用-但当(或如果)您的项目移至批量时、可能已"离开"。)
显示屏在监控代码开发方面特别有用、因为它们"即时"显示用户的成功或(在我的情况下、最常见)失败。 (发生这种情况时讨厌...)
1)标准、2x16字符模块、带 HD44780 (或克隆) LCD 控制器: (向上帝发誓-我是"岩石稳定/平方"-该死的旋转显示屏...)
这是同一个显示屏-不同的(背光) LED 通电。 您可能会注意到、"我们修改了基本纸夹、这样"弹簧加载测试针"就可以牢固地连接、从而节省了费用。"
我们的销售人员喜欢这种做法-因为"无需焊接!" (超过10K 的"销售的无焊适配器和显示测试仪...")
现在-小型单色图形 LCD:
和一个(非常)小的 OLED (图形)***注:OLED 具有最佳的对比度和观看角度!
最后一个-世界上最小的(至少对于公司/我的"有限"世界) "输入/输出模块" (显示屏和5个位置"导航开关")
和 PCB/ PCB "详细信息..."
上面是一个2x8字符 LCD、带有一个"5向"导航开关-生成一个通用的"输入/输出"模块。 "显示"上有(部分/轻微)的粘度- LCD 数据总线上的"导航开关代码"令人印象深刻-但开关抑制不会干扰显示写入!