This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129DNCPDT:系统时钟值 isn#39;t meet 寄存器。 它可能是 Errata sysctl#22

Guru**** 2537410 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129DNCPDT, TM4C1294NCPDT, TPS22969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633540/tm4c129dncpdt-system-clock-value-isn-t-meet-register-it-might-be-errata-sysctl-22

器件型号:TM4C129DNCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDTTPS22969

您好、香榭丽舍

我的客户设置了打开/关闭 M4的测试程序。 上电周期为1。 它们将 PQ4配置为 DIVSCLK 输出。 它们监控 PQ4时钟。 通常情况下、PQ4时钟将为1.2MHz、因为 SYSCLK 为120MHz 并且 DIVSCLK = 99

 

客户测试程序如下所示。

1.使用 Arduino 执行关机测试

2.当 TM4C129DNCPDT V_3V3上升时、Arduino 开始计数65ms

3. 65ms 后,Arduino 将检测由 FW 分配的 GPIO (如果 GPIO 仍处于低电平)  

状态、Arduino 将使 V_3V3等待调试。  

->因为如果 SYSCLK 为120MHz、GPIO 将在65ms 之前拉高。 如果 GPIO 在65ms 后仍然为低电平、则意味着 SYSCLK 被改变

4. 如果 GPIO 处于高电平状态、Arduino 将关闭 V_3V3、并在1秒内再次执行步骤2~步骤3、直到问题发生。

GPIO PQ4用于检测内部系统时钟

发生问题时、PQ4的频率为75kHz、这意味着 SYSCLK 为7.5Mhz。 Fvco=240、7.5Mhz = 240/32。 看起来像 PSYSDIV =32。 我连接了 ICDI 以检查内部 SYSCTL_RSCLKCFG 和 STSCLT_PLLFREQ0/Q1。 设置如下所示。 但是、PSYSDIV 为0x1。 我还检查仍然生成25MHz 时钟的 XTAL。

 

另一件事是、当我重写 PSYDIV = 2且 PQ4输出频率变为0.6Mhz 时。 然后我重新写入 PSYDIV=1、PQ4时钟频率变为1.2MHz。 看起来系统没有将正确的值加载到 PSYDIV 中。 当我们查看勘误表时、我们发现提到 PSYDIV 值的 SYSCTL#22可能不会加载到物理分频器中、从而导致系统时钟被2分频。

 

我们认为这与此勘误表相关。 请在这方面提供帮助? 谢谢!

 

客户还想知道 TM4C1294NCPDT 和 TM4C129DNCPDT 之间的区别是什么。 他们以前在 TM4C129DNCDPT 上遇到 SYSCLK 问题、并尝试在使用 TM4C1294NCPDT 的 Launchpad 上重复出现问题。 但是、当他们将 IC 更改为 TM4C129DNCPDT 时、他们不能重复出现的问题。 谢谢!

寄存器设置

PQ4输出波形

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它们使用的是哪个版本的函数 SysCtlClockFreqSet()?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    区别在于 TM4C129DNCPDT 上增加了安全硬件加速器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    他们使用的最新 Tiveware 版本是2.1.4.178。 我不确定此问题与驱动程序库或硬件有关。 此问题是随机的、我花了4小时来重复此问题。 客户对 TM4C129D 的开/关功能进行了应力测试。 请检查问题吗? 谢谢!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    [引用 user="Lisa Ding]他们以前在 TM4C129DNCDPT 上遇到 SYSCLK 问题、并尝试在使用 TM4C1294NCPDT的 Launchpad 上重复出现问题。 他们不能重复问题,[/报价]

    应用勘误表#22 后、是否可以解决 PHYSDIV 问题?  也许 加电复位时序或其他电源总线问题会导致 MCU 中止 PHYSDIV 的 MOSC 程序?

    在定制 PCB 上、LaunchPad 克服了某种硬件问题、这似乎更有可能。  有几个因素会影响 MCU 性能、例如回流温度过高或与记录的斜坡均热曲线不一致、回流之前 MCU 的相对湿度以及许多其他因素、很难精确确定任何一 个原因。  消除过程是客户发现 Launch Pad 和定制 PCB 之间有何不同的唯一方法。

    我建议客户首先  比较 VDD 上电上升时间(MCU 复位)和3V3 LDO 、以确保它们与 LaunchPad 相似或优于 LaunchPad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    感谢您的回复。 我们实际上在连接 TM4C129的 Launchpad 上重复了此问题。 客户添加了3.3V PMOS 并使用 GPIO 控制 PMOS 开/关。 它们将 TM4C1294NCPDT 更改为 TM4C129DNCPDT。 它们还为我提供3.3V 波形。 请参见下图。  

    [引用 user="BP101]22勘误表 后解决问题的方法是否不是 PHYSDIV?  也许 加电复位时序或其他电源总线问题会导致 MCU 中止 PHYSDIV 的 MOSC 程序?[/报价]

    我们如何知道这个问题与复位时序 或电源总线问题有关? 我们如何知道 MCU 中止 PHYSDIV 的 MOSC 程序? 实际上、此问题将触发硬故障、客户的代码被困在 FAULTISR 中。 请参阅故障状态寄存器图片。 谢谢。  

    客户提供的 PQ4 (DIVSCLK)波形、第一个时钟资源是内部振荡器、频率为16MHz、第二个时钟频率为25MHz、我想这是外部晶体频率。 客户使用 MOSC 作为 PLL 输入资源。 第三个是7.5Mhz、这是不正确的 DIVSCLK。 它应该是12MHz。  

     DIVSCLK 波形

    3.3V 波形

    NVIC_FAULT_STAT/NVIC_HFAULT_STAT

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lisa Ding]感谢您的回复。 我们实际上在连接 TM4C129的 Launchpad 上重复了此问题。

    好的、与之前 的评论非常不同、 可能是 PMOS 开关有问题。 那么、PMOS 开关的 GPIO 控制源于 Arduino 焊盘吗?

    [引用 user="Lisa Ding"]我们如何才能知道此问题与重置时序 或电源总线问题有关?

    复位上升时间的捕捉必须与3V3电源上升时间重合 、每个时间都是稳定的、 您的捕捉会忽略 复位脉冲。 请注意 ,复位期间的 LDO 接通纹波 (请查看 LDO 数据表负载瞬态响应图)可能会有一些布局连接 ,而 PMOS 开关为 LDO 供电时会产生不必要的电流 ,以及哪种开关? 是否具有 GPIO 使能引脚? 3V3 LDO 从定制 PCB 或 LP 启动捕获、它们是否具有相同的启动纹波?      

    [引用 user="Lisa Ding"]我们如何知道 MCU 中止了 PHYSDIV 的 MOSC 程序?

    客户添加的电路 似乎已得到证实、甚至导致 了问题、并且堆栈在 POR 期间损坏、从而导致总线故障、从而导致硬故障、因此 PHYSDIV 位永远不会被置位。   控制系统 (负载开关)的方框图原理图也有助于阐明 GPIO 控制方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101]OK 与之前 的注释大不相同、 可能是 PMOS 开关可疑。 因此、PMOS 开关的 GPIO 控制源于 Arduino 焊盘?[/QUERPIT]

    [Lisa ]是的。 它们使用 Arduino EVM 来控制 PMOS 开/关

    [引用 user="BP101]What kind of switch?(什么类型的交换机?) 是否具有 GPIO 使能引脚? 3V3 LDO 从定制 PCB 或 LP 启动捕获、它们是否具有相同的启动纹波?  [/报价]

    [LISA]:PMOS:

    https://www.digikey.tw/products/zh?keywords=NDT452AP

     客户将 PMOS 连接到3.3V、并使用 GPIO 连接到 PMOS 栅极。   从 Launchpad 进行3.3V LDO 启动捕获。  

    [引用 user="BP101"]客户似乎 已证明或甚至导致 问题[/引用]

    [LISA]:客户在自己的电路板上面临此问题、并在 Launchpad 上重复此问题。

    BP101 说:
    堆栈在 POR 期间损坏、导致总线故障导致硬故障、因此 PHYSDIV 位永远不会被置位。

    [LISA]:您是指在设置 PHYSDIV 部件之前系统触发硬故障吗? 客户使用 Tivaware 引导加载程序示例并添加 GPIO/SYSCTRL 延迟代码。 如果堆栈损坏、则意味着这是软件问题。 我们如何证明堆栈已损坏并触发总线故障? 我们是否可以使用闪烁代码、这是最简单的代码。 它不应导致堆栈损坏。  谢谢

    [引用 user="BP101"]  控制系统 (负载开关)的方框图原理图也有助于阐明 GPIO 控制方法。  [/报价]

    [LISA]:请参见  下图

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    这些因素的结合可能会导致崩溃、从而无法通过添加更多硬件来排除使主要问题复杂化的问题。 首先、我建议客户查看数据表第223-224页、并验证当 RST 在适当的时间内复位时模拟 LDO 是否稳定、如表27-14 图27-11所示。 这正是我建议  客户 在3V3上电的同时添加 RST 引脚捕获的令人恼火的原因。  甚至可以检查 RESC 寄存     器、检查 BOR 是否在 PHYSDIV 值未设置时发生 LDO 电源下降事件。 BTW LaunchPad 违反了数据表中的 RST 引脚建议。

    与 实际 负载开关相比、添加 PMOS 开关可能不是最佳 方法。 推荐客户查看 TI 负载开关研讨会(非常好!) 并查看数据表 TPS22969或其他 PMOS 负载开关。 也就是说、如果他们真正需要对 实验进行控制、则必须消除   添加子系统时导致的所有异常情况。

    [引用 user="Lisa Ding"][LISA ]:您是指设置 PHYSDIV 部件之前系统触发硬故障吗? 客户使用 Tivaware 引导加载程序示例并添加 GPIO/SYSCTRL 延迟代码。 如果堆栈损坏、则意味着这是软件问题  

    好的、串行引导加载程序会在实验中添加一个完整的其他蠕虫 CAN、因为它会将闪存 存储的应用程序的副本瓶胚到 SRAM 中执行。  MOSC 通常 会再次 被应用程序配置(main()) 、 也许在  主系统中重新配置 MOSC 后添加1秒的 SYS 延迟。  这应该 会阻止  随后执行将闪存应用程序复制到 SRAM 后可能出现的任何竞争条件。

    也许明智的做法是客户只关注 在  配置 MOSC 后通过输入 while (1)循环来设置 PHYSDIV 值的问题。 闪存中没有其他代码 、并且完全擦除串行引导加载程序的闪存存储 器、从而启动 PHYSDIV 测试应用程序@0x0。 这样 、它将确认或消除软件是 PHYSDIV 问题的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    感谢您的回复。 我想知道、如果 MCU 在 MOSC 设置之前中止。 为什么在我连接 TM4C129并重写 PSYDIV 值后时钟变为正确? 重新写入 PSYDIV 后、MCU 应仍处于故障状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lisa Ding"]当我连接 TM4C129并重写 PSYDIV 值之后,为什么时钟会正确?

    不确定 如何在 CPU 处于硬故障状态时将 PHYSDIV 位重写到控制寄存  器中、更不用说它在不首先清除硬故障的情况下读取寄存器的方式了。  

    [引用用户="Lisa Ding"]在我重新编写 PSYDIV 之后、MCU 仍应处于故障状态?

    我知道纠正硬故障的唯一原因是对 MCU 进行复位或 POR。 但是、在 硬故障条件下、可以通过寄存器强制 ARM cortex CPU 继续运行。 在硬故障无限循环功能中、这似乎对恢复 MCU 状态信息非常有用。

    确定硬件故障原因的最佳方法是尽可能消除可能影响 任何和所有 MOSC 配置的故障。 引导加载程序在  POR 之后首先配置 MOSC、 您的应用程序稍后是否重新配置 MOSC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101]CPU 处于硬故障状态时、不确定如何将 PHYSDIV 位重写到控制寄存  器中、更不用说它如何在不首先清除硬故障的情况下读取寄存器。  [/报价]

    我只需使用仿真器、然后使用 CCS 连接到 TM4C129。 我首先启动目标配置、然后连接到目标。 在此步骤中、我可以访问 TM4C129寄存器并对其重新编写。

    此外、如果 TM4C129退出硬故障状态、我 不应该在寄存器中看到硬故障标志。 但是、我确实在 寄存器中看到了故障标志。 这也是一个奇怪的部分。  

    我检查了显示 MOSC 故障复位的数据表。 如果 MOSC 配置不正确,MCU 是否会生成 MOSC 故障复位? 如果它将生成复位、则 MCU 不应陷入故障状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Lisa Ding"]我首先启动了目标配置,然后连接到目标可能 ICDI 正在连接时重置目标? 您可以验证  是否在调试属性中设置了用于在连接时重置目标的复选框。

    [引用用户="Lisa Ding"]在此步骤中,我可以访问 TM4C129寄存器并重新编写它。

    您实际上看到 DIVSCLK 输出改变频率了吗?

    [引用用户="Lisa Ding]此外、如果 TM4C129退出硬故障状态、我 不应该在寄存器中看到硬故障标志。 但是、我确实在 寄存器中看到了故障标志。 这也是一个奇怪的部分。  [/报价]

    这 似乎 是一个相当好的迹象、表明 CPU 未在连接时复位 或未 点击调试寄存器持续刷新按钮。  也许您会看到上次调试的缓存结果、尤其是  在当前调试连接期间发生硬件故障时、刷新不会更新寄存器视图。

    [引用 user="Lisa Ding]我已查看显示 MOSC 故障复位的数据表。 如果 MOSC 配置不正确,MCU 是否会生成 MOSC 故障复位?[/QUEST]看门狗计时器可能会在发生故障时重置 MCU,而您不 会意识到发生故障,尤其是 在应用程序中没有闪烁的 LED 指示灯时。 检查您的 MCU 的勘误表、它可能会报告 MOSC 故障。 这当然会推断出这种失败确实在发生。

    您是否已从应用程序固件中删除引导加载程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BP1、

    [引用 user="BP101]ICDI 可能会在连接时重置目标? 您可以验证  是否在调试属性中设置了用于在连接时重置目标的复选框。

    我 认为 ICDI 不会复位器件。 因为我连接 TM4C129、寄存器设置不是默认值。 这是客户的代码设置。 [引用 user="BP101"]您实际上会看到 DIVSCLK 输出更改频率?

    是的。 我在第一个帖子中提供波形。 当我重新写入 PSYDIV 时、DIVSCLK 频率会恢复正常。

    在客户设置中、TM4C129不会运行整个项目、因为客户将在执行引导加载程序之前重置 TM4C129。 谢谢!

    #include "inc/hw_gpio.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    #include "inc/hw_sysctl.h"
    #include "inc/hw_types.h"
    #include "driverlib/sysctl.h"
    #include "driverlib/gpio.h"
    
    #define system_delay_ms (120000/3)
    
    
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOQ);
    
    GPIOPinConfigure (GPIO_PQ4_DIVSCLK);
    
    GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTQ_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD);
    
    GPIODirModeSet (GPIO_PORTQ_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_DIR_MODE_HW);
    
    SysCtlClockOutConfig (SYSCTL_CLKOUT_EN | SYSCTL_CLKOUT_SYSCLK、100);
    
    
    SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
    SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_USE_PLL |
    SYSCTL_CFG_VCO_480)、PLL_FREQ);
    SysCtlDelay (10*system_delay_ms);//延迟10ms
    
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOE);
    
    GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_5);
    GPIOPinWrite (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_5、GPIO_PIN_5);
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    [引用用户="Lisa Ding"]在客户设置中,TM4C129不会运行整个项目,因为客户将在执行引导加载程序之前重置 TM4C129

    不正确的东西 是引导加载程序、您首先描述  的是 POR 之后的执行、这将在每次执行时推断。 稍后发布 Lisa 提示 (ROM)类型的引导加载程序只执行一次。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    感谢您的回复。 但是、如果闪存具有代码、TM4C129将不会执行引导加载程序。 它应该直接跳转到 main。
    我想知道为什么我重新连接到 TM4C129并重新写入 PSYSDIV 值。 DIVSCLK 变为1.2MHz 时钟、这是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Lisa Ding]感谢您的回复。 但是、如果闪存具有代码、TM4C129将不会执行引导加载程序。 它应该直接跳转到 main。 [/报价]

    这似乎与   加载引导加载程序的先前几个帖子有所不同。  我们 必须假设您 推测 (闪存)、因为您没有加 载(ROM)引导加载程序、并且 ROM 仅在   闪存(完全)擦除后加载应用程序、 为什么要启动 引导加载程序?

    所有博文 都必须非常小心 地描述  此论坛中的引导过程、因为 存在两个唯一版本的引导加载程序。   此外、我还记得 有人评论 说、在 MOSC 之后会出现1秒的延迟、而不是 像这样 的污染代码所示的那样100ms。      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在可以看到应用程序已从一天前发布的内容中清除。 论坛回复功能不允许页面滚动回查看过去的评论(DIS-Like)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    [引用 user="BP101]\n 所有帖子 必须非常仔细 地描述  此论坛中的引导进程是 存在两个唯一版本的引导加载程序。  所有这段时间 都认为您使用 的是闪存 引导加载程序、而不是 ROM 引导加载程序、因为您说它是在实验中执行应用程序之前加载的。  显然、一旦应用程序被 ROM 引导加载程序加载、 闪存存储器 不会在每个 POR 周期被擦除。  今天、您重复 了几 个先前的帖子、状态引导加载程序未执行、这可能 会使 所有帮助者对您的原因感到困惑? 与 ROM 引导加载程序一次性执行不同、闪存嵌入式引导加载程序每次在 POR 之后执行。[/QUERP]

    很抱歉让你困惑。 实际上、客户加载了 boot_serial 代码。 引导加载程序将首先执行客户的代码。 感谢您的更正

    [引用 user="BP101]*您 的应用程序语法(方法)似乎 随机导致 CPU 硬故障,而不是#22勘误表。  不能 将#include 指令放置在 (main())中、 放置在 C 文件顶部、不是执行应用程序的一部分。   在同一功能中为 DIVSCLK 配置两次 GPIO 端口是 个好主意吗?  此外、我还记得 有人评论 说、MOSC 之后会延迟1秒、而不是 像 这样的 psoed 代码所示的100ms。

    我要求客户移出引导加载程序、他们将再次进行实验。 在我们获得结果后将更新。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、我在解释串行引导加载程序(SBL)偏移的文章中编辑了几篇文章。 如果 SBL 未被放置在32k 边界上、LM 闪存会对应用程序的地址空间进行写操作、或者更糟糕的情况是将它们合并在一起。 是我在几天前要求客户移除 SBL 的原因。

    不确定 TI 为何选择名称(串行)、尽管它在 ROM 之前存在、但两者都提供应用的串行端口负载。 当我多次(闪存) BL 时、您马上就知道它不是 Rom BL。 在我看来、如果有人说 SBL、我从过去的经验中知道、RBL 不存在、但现在两者都存在、并且都是串行加载程序。 也许更好的 TI 弃用了 SBL 名称、将其重命名为 FSBL 是为了让每个人都很理智。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    帖子已解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    客户没有获得新的 Launchpad、因此无法进行不使用引导加载程序示例代码的新实验。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    [报价用户="Lisa Ding"]客户没有获得新的 Launchpad [/报价]

    不知道 客户 为什么认为    在(完全)擦除闪存存储 器时需要新的 LaunchPad、从而消除了串行引导加载程序的存在。  

    客户 可以使用 LM 闪存编程器进行完全擦除、并 将测试应用程序写入到偏移量0x0000.0000的单一分离位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    因为客户的原始 Launchpad 已损坏。 这就是他们需要新的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    [引用用户="Lisa Ding"]因为客户的原始 Launchpad 已损坏。

     曾经想过我 的产品会被损坏、但现在能够   通过 LM 闪存编程器恢复或解锁 DAP。 确实与事故相关、似乎是在最坏的时候发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:

    客户已删除测试代码中的引导加载程序部件。 然而,问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、

    注意到在    GPIO 配置期间、客户测试代码依赖于 PIOSC、然后突然切换到 MOSC 、 随后进行更多配置。

     首先配置 MOSC、然后配置 GPIO、而不依赖于 PIOSC、而只在配置 MOSC 之前、这似乎不是谨慎的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lisa、


     我不确定会发生什么情况。 我们内部可能没有得到良好的复位。 您知道该测试期间器件的断电时间吗? 如果器件断电时间更长、则此问题的发生频率是否会发生变化? 从您发布的一幅示波器图片中、它看起来像是外部电压降至360mV。 如果断电时间更长、它会下降到更低的水平吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Bob Crosby"]您是否知道该测试期间器件断电的时间[/报价]

    [LISA]:断电时间为935ms、通电时间为65ms。 请参阅下面的波形

    [报价 USER="Bob Crosby"]如果器件断电时间更长,则此问题的发生频率是否会发生变化?

    [Lisa:从未这样做过。 您希望延长断电时间的原因是要保持断电时间更低?

    [报价用户="Bob Crosby"]如果断电时间更长,它是否会下降[/报价]

    [Lisa:是的。 客户表示如果关断时间更长、压降会更低。

    我已查看数据表、其中 TM4C129复位下降电压为1.84v、客户的电路板偏移为360mv。 它应该能够生成 POR。

    我想知道时钟波形是16MHz -> 25MHz -> 7.5Mhz。  16MHz 看起来像内部 振荡器、25MHz 是外部 振荡器值。 7.5Mhz 为 SYSCLK。  TM4C129在上电时使用内部振荡器、然后由于 客户使用 MOSC 作为 PLL 输入 源、因此更改为外部振荡器。 如果16MHz 更改为25MHz、我认为 129已经复位并运行了代码。  发生问题时、我与129建立了联系。 我已检查寄存器设置、将其更改为客户设置、并将 PSYSDIV 重写为2。 时钟输出发生变化、我将 PSYSDIV 重写为1。 SYSCLK 变为12MHz。 PSYSDIV 似乎没有加载正确的数字。  有一个勘误 SYSCTL#22、它显示"这个寄存器值可能不会被载入物理分频器、导致系统时钟被2分频。"  请帮您验证它吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lisa、

    也许您可以检查 GPIO PQ4=DIVSCLK (MPU 引脚102)是否与 U4_OC2输出断开。 OC2引脚5保持低电平、每次 DIVSCLK 信号峰值和(可能)导致 LaunchPad 出现故障时、似乎会在 LDO +3V3上出现短路。 表26-6显示 DIVSCLK 仅存在于 PQ4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周围环境、

      一段时间前尝试在 X11/Booster Pack 接头上获得120MHz DIVSCLK 输出。  奇怪的是、信号是 不稳定的可怕的方波、Amit 给出了一些 DIVSCLK 的测试代码、在信号质量或产生正确的频率方面没有任何区别。  在 U4 OC2信号  保持在低电平状态并影响 PQ4输出时、未调用。

    突然意识         到、这个问题可能与我的应用相关、我稍后将通过 GTO 端口监测 PQ4报告 OC、可以是 DIVSCLK、MCU 引脚102。