This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Forum's "like "框已变为"AWOL."

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/609992/forum-s-like-box-has-gone-awol

论坛"缺少类似框!"

昨天注意到了-今天继续-希望这不是一个"有意"的改变...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CB1_MOBILE、

    感谢您发帖(这是您多年来发布的许多帖子)-

    如您所见、我们昨天对 E2E 平台进行了重大升级。 昨天升级的几个目标是:

    1.简化网页,说明如何搜索(以前有2个文本框,我们有很多用户告诉我们,他们在2个文本框之间感到困惑)

    2.同样,简化我们的按钮结构。 许多用户告诉我们、他们不知道何时应该点击"相似"、"建议答案"或"验证答案"。 具体而言、对于"类似"按钮、数据表明、点击按钮的时间百分比非常低。

    我知道、这些功能/操作中的许多已成为您的第二种类型。 但是、我希望您了解、许多用户没有像您一样拥有几乎一样多的 E2E 体验。 我认为您同意我们希望 E2E 成为尽可能多的工程师的邀请场所。 感谢您帮助欢迎这些新成员加入 E2E 社区。

    -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jim、

    使用"我的全部"集中力量 -我已"验证"(哎呀)"点击了新的"这解决了我的问题"框。

    主席先生,谢谢你如此迅速和详细的答复--非常感谢。

    请允许我注意、(在您进行更改之前)在"新海报"主题行中出现了多个(不必要/令人不安)" MCU 器件型号的重复"。  (即 TM4Cxyz: TM4Cxyz)   这种方式无法/零地洞察海报的问题、因此无法"销售"此类发布。   它需要"非常精细"的读数以防止重复-这(可能)需要您的"更多思考"...

    你提到我的"出席"是值得赞赏的、但我得到了很多帮助、并且确实会在何时、何地和可能的情况下寻求"向前付款"。  (并且-应该注意-论坛活动是我的工作发布要求的"组成部分...")

    再次-我从未期待过如此详细和关心的回应。   (我的眼泪(几乎)在离去的"像"上止了下来。)   (几乎)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jim Carrillo">正如您看到的、我们昨天对 E2E 平台进行了重大升级。 昨天升级的几个目标是:

    1.简化网页,说明如何搜索(以前有2个文本框,我们有很多用户告诉我们,他们在2个文本框之间感到困惑)

    2.同样,简化我们的按钮结构。 许多用户告诉我们、他们不知道何时应该点击"相似"、"建议答案"或"验证答案"。 具体而言、对于"类似"按钮、数据表明按钮点击的时间百分比非常低。

    添加一个帮助按钮、您可以看到、嗯...  广播。

    Robert

    也许该按钮在那里、而以前强调的较少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向上帝发誓、Robert -我最喜欢你们最近的所有帖子! (该死的论坛(再次)应该归咎于...)
    这几乎就像纽约的"祈祷"雪日一样-所以我们可以逃离学校!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="CB1_mobile "]论坛"缺少类似框!"

    在活跃的社区中、没有类似按钮可能会促进更具侵入性的替代方案、例如"我喜欢"的多个帖子

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有理由认为,"鼓励"的丧失----特别是那些显示"特别关注--努力----共同见解"的职位----不应轻视。    吉姆-现在(至少)有两个职位反对这种"失去肯定!"

    如果论坛要弯曲到"最低共同标准"-这是否合适?

    删除类似内容似乎"考虑不充分!"

    @Robert - 也许我们应该在几天内为我们的抗议活动做准备-然后发布一篇新的文章-"恢复原状"(从我们的(尚未)冷的、死的手撕裂...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jim Carrillo]相似 地、简化了我们的按钮结构。 许多用户告诉我们、他们不知道何时应该点击"相似"、"建议答案"或"验证答案"。

    我的经验是、虽然"建议答案"经常被不当使用、而且"验证答案"有时我认为我从未看到过"类似"滥用。 "验证答案"滥用主要是一个过度自信的问题、除了经验之外、不能真正解决。

    如果要删除任何按钮以减少混乱、我认为应该是"建议答案"

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett"]我认为我从未见过"类似"的滥用。

    我相信供应商的代理注意到(一些)用户被"相似"按钮的(复杂性)"混淆了。

    话虽如此-这种"困惑"的用户是"最不可能这样雇佣的用户吗?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE "]

    Robert Adsett
    我认为我从未见过"类似"的滥用。

    [/报价]

    是的、我只是补充说、我的观察表明论坛 行为与"类似"按钮存在混淆的想法相矛盾。

    到今天早上、"建议为答案"按钮仍会引起混淆。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太糟糕了,没有“类似”按钮,所以我们可以对类似按钮的消失表示不同意:)

    您说得对、"类似"按钮在互联网中并不罕见。 唯一"令人困惑"的是这里的"类似"按钮没有按 TI 的 Facebook 帐户。
    没有人收到不需要 的(通常是伪造的)"此 E2E 用户建议在其收件箱或完全不相关的页面上阅读该主题"(或 TI 产品)广告。 (如 FB 所示)

    我真的很喜欢"喜欢"按钮、因为它显著减少了线程中的"是"和"我同意"帖子的数量。 同时、它会立即向喜欢的答案添加"质量等级"。

    IMHO、将其删除并不是做过的最好的决定。

    问题是:为什么最初引入了"类似"按钮、因为它不符合原始用途或具有一些反向负面影响、所以再次将其删除。 如果  没有充分的理由,不可能执行删除(这意味着付出一定的努力,因此也意味着付出一定的代价)。 对于"类似"按钮的含义感到困惑的原因是、IMHO 不太可能(尤其是在工程师论坛中漫游的人员) 、因此也不是一个好的理由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上," 更快/更硬地下降"的决定,"最低共同标准的调整"要么是"没有适当地衡量/考虑或故意的,我的头脑是破坏性的!"

    作为这里最长的个(但对于海报展),我记得一个“葡萄牙 EE 学生-路易斯”是(单独)接受“4点赞”(其中一个,我的),因为他特别关心和努力帮助一个“挣扎”的海报。    这种肯定总是很温暖-并且证明很可能激励他人-在需要时、如果需要、提供真正、深思熟虑、甚至非常详细的指导。

    这种激励现在已经消失了!    出于非常可疑的原因...   注意:Emptor  (请注意 MCU 购买者/说明者和"帮助者"!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关更改的附加注释。 它们通过隐藏顶部栏下方的所有导航、有效地使网站在移动平台上无法使用

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Adsett"]他们通过隐藏顶部栏下的所有导航,有效地使网站在移动平台上无法使用[/quot]

    然而、供应商尚未写道:"正如您所看到的、我们昨天对 E2E 平台进行了重大升级。"

    我看到了,没有这样的东西--那些"困惑的,非常新的和(努力的)"的"过度住宿"。 几乎没有... 享有"自行授予"的重大升级资格。

    这种奖励(特别是 一种"自我奖励")是否应由积极的用户反馈产生?     (顺便说一下、其中没有一个/零到达/出现!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett">有关更改的附加说明。 它们通过隐藏顶部栏下方的所有导航、有效地使网站在移动平台上无法使用[/引述]

    如导航不可用性的图示、请参阅屏幕截图

    注意导航不可见。 这是我可以到达页面顶部的最近位置。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不必担心 AMI -我们得到的保证是:"重大升级!" (由创建者限定-被(大多数)无行为用户严格拒绝!)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管我确实注意到、TI 在发布该平衡-非平衡变压器后显然未参与讨论、但这种保证是非常舒适的。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的先生-"板球探测"取代了"过去"的供应商存在(通常)。   "不是"这里(这个线程)、而是整个(现在)"无类似"(降级)平面。  (请注意、如果可以、我无法"检索或删除"我过去的"过账已解决"、我会这样做。   (我无法(以某种方式)甚至找到"其他"升级、"新的-和已着迷的-日期框...")   非常遗憾……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    请相信我、当我告诉您、我在阅读您的每一个回复时、我们的同事每天都在努力改善 E2E 体验。
    -Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你们,然而,“不参与”的短视、不能理解的呼声,却能战胜海报的公平要求:Jens (“前至10万个论坛帖子的名号”——或者模范罗伯特——或者“这个人?”

    同样,不能期望完美,但应该考虑到外部人员的辛勤工作,鼓励卓越,集中精力,(因为内部人员明显“减少”他们的存在),而且(显然)已经“短暂的改变!”   这不是一个好的地方-也不是很近而且离“自我奖励”升级也很远!   (可以说、降级吗?)

    我毫不怀疑,"论坛规则"在这种"高压"之前会感到自豪/高兴地作出反应。   我们甚至没有(完全)考虑-这显然 不是 "升级注册!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然很难错过这个按钮、以至于我故意搜索这个线程来进行这个回复。
    请回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友-谢谢-谢谢。   (您的支票-按承诺-为"邮寄"。)    (然而-当它通过此论坛(声称)的"无样升级?" -我会在(任何时候)抵达时"不要喘口气"...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最近的更新中添加了一个淡黄色的"TI 认为已解决"指示器、如果 TI 代表"建议作为答案"。

    有趣的是、这似乎有两个副作用

    1. 在 TI 的观点中、删除建议答案后的主题帖。 不确定情况。 这是单向的、因此似乎唯一撤消效果的方法是继续启动新线程并丢失历史记录。
    2. 如果持续滥用"建议答案"、则会删除尚未尝试答案的主题。

    这似乎与内部指标有关、而与可用性有关

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我可以向您保证、"一旦他们提出答案、就从 TI 视图中删除线程"的想法。 错、我们肯定会看到这些线程仍然存在、只要做出新的回复、我们就会从许多方面意识到它们。 即使给出了经过验证的答案、如果该主题通过后续问题"重新打开"、它也会进入我们的队列!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R.A. “也许我太玩世不恭了?”

    Mon AMI -"你-玩世不恭-多么不可能!" (您是否(选择)生活在(大部分)冷冻的 tundra 中-只能通过 No (否)到达 大西洋帆船-有2个功能手腕?) 几乎没有玩世不恭——大多数人会说……

    当(巨人)"为您的利益做了(声称)事情时、请务必"小心"。 (即"负担得起的护理行为"-除了! (笑声) “空”字不能取代现实...)

    任何"开明和合理"的尝试@"论坛升级"都可能寻求(部分)来自"最敬业、最积极的论坛卓越表现"的意见。 没有人寻求这样的意见--"大兄弟"--再次证明他们知道,"远远不是最好的。。。" (然后加上(假)声称"升级!"的"侮辱伤害")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBILE"](您是否(选择)不能(主要是)生活在冻结的 tundra 中-只能通过否访问 大西洋帆船-有2个功能手腕?) [/报价]

    我们还保存了一些冰霜。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “保护”是指腕、水手、海胆吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    冰墓往往保护水手和手腕。 我认为没有找到所有水手。 最近又发现了提到的探险船。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意-就像在这里做的(或尝试的)一样- HMS Erebus 和 A뿖 닀(两者)有他们的"相似"的阴天被扔在上面!