This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:链接器命令修复-是否具有正确的 RAM 大小?

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/736587/tms570lc4357-linker-command-fix---does-it-have-the-correct-ram-size

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HALCoGen 为 TMS570LC43创建的链接器命令与这些控制器的 ECC 机制存在一些问题。 TI 发布了一种修复方法(警告:您似乎已停用 此有价值页面)

我对 HALCoGen 生成的文件与 Wiki 上的文件之间的 RAM 大小定义存在差异有疑问;

HALCoGen:

RAM (RW):origin=0x08001500 length=0x0007EB00

维客:

RAM (RW):origin=0x08001500 length=0x0002EB00

ECC_VEC (R):origin=0xf0400000 length=0x4 ECC={ input_range=vectors }
ECC_FLA0 (R):origin=0xf0400000 + 0x4 length=0x3FFFC ECC={INPUT_RANGE=FLASH0}
ECC_FLA1 (R):origin=0xf0440000 length=0x40000 ECC={input_range=FLASH1}

RAM  是0x0002EB00还是 0x0007EB00

从 器件内存映射中,我可以说是0x0007EB00 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、
    在这里、您可以找到器件的存储器映射示例:
    processors.wiki.ti.com/.../Linker_Generated_ECC
    它显示0x0007EB00是正确的。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个很好的资源(不幸的是,这也标志着生命的终结)。

    我学到了一些新知识:
    origin=结束(堆栈)
    length=(0x00008000 - size (stacks)(堆栈))

    我一直在使用十六进制计算器来实现它。 这种方法更灵活。