请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
HALCoGen 为 TMS570LC43创建的链接器命令与这些控制器的 ECC 机制存在一些问题。 TI 发布了一种修复方法(警告:您似乎已停用 此有价值页面)
我对 HALCoGen 生成的文件与 Wiki 上的文件之间的 RAM 大小定义存在差异有疑问;
HALCoGen:
RAM (RW):origin=0x08001500 length=0x0007EB00
维客:
RAM (RW):origin=0x08001500 length=0x0002EB00
ECC_VEC (R):origin=0xf0400000 length=0x4 ECC={ input_range=vectors }
ECC_FLA0 (R):origin=0xf0400000 + 0x4 length=0x3FFFC ECC={INPUT_RANGE=FLASH0}
ECC_FLA1 (R):origin=0xf0440000 length=0x40000 ECC={input_range=FLASH1}
RAM 是0x0002EB00还是 0x0007EB00?
从 器件内存映射中,我可以说是0x0007EB00 。