主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我正在尝试执行示例程序(https://youtu.be/TrKQN-sor-s)。 我正在使用2个 TI RM46x LaunchPad。 我已经将一个电路板的 DCAN1设置为 Tx、将另一电路板的 DCAN1设置为 Rx。 通过将 Tx 引脚连接到 Rx 引脚即可在不使用 CAN 收发器的情况下进行连接。
面临的问题:CAN 数据未发送、错误控制寄存器显示发送错误。 请参阅以下屏幕截图。
查询:
我是否遗漏了与以下提到的点相关的任何设置以获得预期输出?
1) 1)发送和接收 ID。
2) Message1配置设置。
3) 3)收发器是强制性的、或者不是强制性的。
4) 4)所需的时钟设置。
5) 5)需要的任何其他设置。
使用的工具:HALCOGEN
Code Composer Studio
此致、
Joel