This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-RM46:CAN

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870177/launchxl2-rm46-can

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

正在尝试执行示例程序(https://youtu.be/TrKQN-sor-s)。 我正在使用2个 TI RM46x LaunchPad。 我已经将一个电路板的 DCAN1设置为 Tx、将另一电路板的 DCAN1设置为 Rx。 通过将 Tx 引脚连接到 Rx 引脚即可在不使用 CAN 收发器的情况下进行连接。

面临的问题:CAN 数据未发送、错误控制寄存器显示发送错误。 请参阅以下屏幕截图。

查询:

我是否遗漏了与以下提到的点相关的任何设置以获得预期输出?

1) 1)发送和接收 ID。  

2) Message1配置设置。

3) 3)收发器是强制性的、或者不是强制性的。

4) 4)所需的时钟设置。

5) 5)需要的任何其他设置。

 

使用的工具:HALCOGEN

                  Code Composer Studio

此致、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您不使用 CAN 收发器、最好将2个器件放置在具有较短布线和较低带隙的 PCB 板上。

    请使用应用手册作为参考:

    https://www.mikrocontroller.net/attachment/28831/siemens_AP2921.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我尝试在节点之间使用较短的布线距离、但发送器端仍然显示传输错误。 除了已共享的屏幕截图之外、我是否还需要包括其他设置?

    在中、示例程序轮询方法用于消息传输。 根据该链接  、使用 www.ti.com/.../spna131.pdf 中断方法。 CAN 数据传输应遵循哪种方法?  

    我已随附您 reference.e2e.ti.com/.../0726.DCAN.zip 的代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    您可以使用轮询模式或中断模式。 两者都应该起作用。 由于您没有 CAN 收发器、请使用 AppNote (Siemens _AP2921.pdf)建议的方法、并将比特率更改为较低的值。

    CAN 收发器向总线输出一个高电平(1)或一个低电平(0)、但是0可以主导1。 即、如果两个收发器尝试同时讲话、其中一个表示1、另一个表示0、则0将胜出。 我们只需使用二极管即可重新创建相同的情况、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试使用上述方法使用二极管、但问题仍然存在。 我已经尝试过降低波特率和减少节点间迹线距离的方法。 请建议问题可能出在哪。

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    我之前做过这种测试、它在低波特率下运行良好。 BTW、2块板之间只需一根导线。 总线应上拉至3.3V 而不是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang、

    我有带 TJA1050 CAN 收发器的 MCP2515 CAN 控制器。 它是否与 RM46x 兼容?

    此致、

    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    RM46有3个 CAN 模块。 如果您需要3个以上的 CAN、MCP2515可用作通过 SPI 扩展的 CAN。 TJA1050可用作 TMS570或 RM4x 的 CAN 收发器。