请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
我正在尝试在定制板上的 TM4C129NCPDT 上实现以太网通信。 我已在 EK-TM4C1294XL 上成功编写了以太网和 telnet 的代码、但是定制板在布局或连接中似乎存在一个问题、该问题会阻止微控制器从 DHCP 获取 IP 地址或使用静态 IP 响应 ping 请求。 来自 UART 端口的调试信息是、
Ÿ[2J[具有 UIP 的 HEthernet -------- 使用内部 PHY。 正在等待 MAC 准备就绪... MAC 就绪。 正在等待链接。 链路已建立。 正在等待 IP 地址... SSI -> 模式:SPI 数据:8位 UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF 发送长度为277 (277)的数据包 UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF 发送长度为277 (277)的数据包 UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF 发送长度为277 (277)的数据包 UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF 发送长度为277 (277)的数据包 UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF 发送长度为277 (277)的数据包 UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF 发送长度为277 (277)的数据包 UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF 发送长度为277 (277)的数据包 [2J[具有 UIP 的 HEthernet -------- 使用内部 PHY。 正在等待 MAC 准备就绪... MAC 就绪。 正在等待链接。
PCB 的微控制器部分看起来是这样的、
在 PCB 图中、您可能会注意到以太网连接器以错误的方式旋转180度(Oops)。 它已正确旋转、因此我可以将以太网电缆插入其中、并使电气连接正确。
如果您需要更多信息、请告诉我。
谢谢、
Allan