This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网通信

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/931600/tm4c1294ncpdt-ethernet-communication

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我正在尝试在定制板上的 TM4C129NCPDT 上实现以太网通信。 我已在 EK-TM4C1294XL 上成功编写了以太网和 telnet 的代码、但是定制板在布局或连接中似乎存在一个问题、该问题会阻止微控制器从 DHCP 获取 IP 地址或使用静态 IP 响应 ping 请求。 来自 UART 端口的调试信息是、

Ÿ[2J[具有 UIP 的 HEthernet

--------



使用内部 PHY。

正在等待 MAC 准备就绪...

MAC 就绪。

正在等待链接。

链路已建立。

正在等待 IP 地址...

SSI ->

模式:SPI

数据:8位



UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF

发送长度为277 (277)的数据包

UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF

发送长度为277 (277)的数据包

UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF

发送长度为277 (277)的数据包

UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF

发送长度为277 (277)的数据包

UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF

发送长度为277 (277)的数据包

UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF

发送长度为277 (277)的数据包

UIP IP_SEND_Nolen:校验和0xFFFF

发送长度为277 (277)的数据包


[2J[具有 UIP 的 HEthernet

--------



使用内部 PHY。

正在等待 MAC 准备就绪...

MAC 就绪。

正在等待链接。


PCB 的微控制器部分看起来是这样的、

在 PCB 图中、您可能会注意到以太网连接器以错误的方式旋转180度(Oops)。 它已正确旋转、因此我可以将以太网电缆插入其中、并使电气连接正确。

如果您需要更多信息、请告诉我。

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微控制器部分的原理图为 attached.e2e.ti.com/.../pA3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定如何实现这一点、但我意识到我刚刚在 MOSC 上安装了一个26MHz 振荡器。 我订购了一个25MHz 振荡器、如果有任何更改、将更新此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

     请告诉我25MHz OSC 的结果。 当然、26MHz 不起作用、它必须是25MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是26MHz OSC。