您好!
在仔细阅读诊断库代码之后、我没有发现 SRAM/FALSH 具有针对 RM57Lx 器件的故障注入测试类型。
您能帮助检查一下吗? 如果真的不是、如何为他们执行故障注入?

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在仔细阅读诊断库代码之后、我没有发现 SRAM/FALSH 具有针对 RM57Lx 器件的故障注入测试类型。
您能帮助检查一下吗? 如果真的不是、如何为他们执行故障注入?

谢谢。
您好、QJ:
不仅 SRAM/闪存、CCMR5F 模块还具有同样的问题。
XXX_ERROR_FORCING_TEST 和 XXX_ERROR_FORCING_TEST_FAULT_INject 之间的区别是什么?
您 强调了它们是相同的、对于故障注入而言也是相同的。 为什么不将它们合并到一个测试中、因为它们是相同的测试?

对于 示例代码中的以下4个 CCMR5F_CPUCOMP 测试、您只需从回调函数获得 xxx_Inject 测试的测试结果、并从
其他3个测试的故障信息结构。

DMA 与 CCMR5F_CPUCOMP 相同。

此外、针对 SRAM/闪存的所有错误强制测试通过 failinfo 结构给出测试结果、而不是 ESM 回调函数。
那么、您能强调 XXX_ERROR_FORCING_TEST 和 XXX_ERROR_FORCING_TEST_FAULT_INject 之间的区别吗?

XXX_ERROR_FORCING_TEST 和 XXX_ERROR_FORCING_TEST_FAULT_INject 之间的区别是什么?
您 强调了它们是相同的、对于故障注入而言也是相同的。 为什么不将它们合并到一个测试中、因为它们是相同的测试?
[/报价]这两个选项的测试机制相同。 MKEY4 = 0x9。
但是、一个测试处于轮询模式、另一个测试处于中断模式(回调)。
谢谢 QJ。
如您所述、这两个测试选项都用于注入故障。
首先、当我们使用 XXX_ERROR_FORCINF_TEST 作为测试类型时、测试将注入人工的1位/2位 ECC 故障。
如果能够纠正故障、则结构中的结果将为通过、如果无法纠正故障、则结果将为失败。
此时、ESM 中断可被启用或者解除以响应可校正/不可校正的故障。 对吧?
其次、如果我们使用 XXX_ERROR_强制 执行_TEST_FAULT_INject、这意味着将注入不可纠正的故障、
结构的结果必须失败并且 ESM 中断必须被触发并且如果 ESM 中断被提前启用的话、必须调用回调函数。 对吧?
首先,当我们使用 XXX_ERROR_FORCINF_TEST 作为测试类型时,测试将注入人工的1位/2位 ECC 故障。
此选项用于 CCM5F 自检。 在 CCM 错误强制模式下、不匹配的测试模式应用于 CCM-R5F (0x5应用于 CPU1、0xA 应用于 CPU2)。 错误强制完成后、ESM 错误标志"CCM-R5F - CPU 比较"和"CCM-R5F 自检错误"预计将出现。 如果这些标志未生效、则测试失败。
此时,ESM 中断可以启用或解除以响应可纠正/不可纠正的故障。 对吗?
可以。 在 SDL 示例代码中、仅针对其中一种测试模式启用 ESM 中断。
第二,如果我们使用 XXX_error_forcing_test_fault_inject,则将注入不可纠正的故障,
此模式也用于 CCM-R5F 测试。 注入到 CCM-R5F 的错误是不可纠正的。 强制执行模式错误或强制执行测试故障注入错误 需要一个周期才能完成。 之后、此模式被自动切换至锁步模式。
结构中的结果必须失败,并且 ESM 中断必须被触发,如果 ESM 中断提前启用,则必须调用回调函数。 对吗?
可以。
您好、QJ:
您是否是说 "CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_CHING_TEST"用于 CCMR5F CPU 比较故障注入
是否将"CCMR5F_CPUCOMP_self_test_error_forcing"用于 CCM5F 自检故障注入?
并且在错误强制完成后、ESM 错误标志"ESM_G2ERR_CCMR5_CPUCOMP_ERR"和"ESM_G1ERR_CCMR5_selftest"将相应地出现。 对吧?
如果是、"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST_FAULT_INSD"与"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST"相比如何?
它们是否共享相同的 ESM 错误标志"ESM_G2ERR_CCMR5_CPUCOMP_ERR"?
此外、如何选择"SRAM_ECC_ERROR_PING_1bit"?
有两个相关的 ESM 错误标志"ESM_G1ERR_L2RAMW_CORRERR"和"ESM_G2ERR_L2RAMW_Uncorr_B" 。 应该在下一张幻灯片中看到
是否完全强制出现"SRAM_ECC_ERROR_FORCE_1bit"错误?
如果可能、您可以单独介绍如何使用以下4个测试选项逐项? 何时会设置2个 ESM 错误标志呢? 这非常 令人困惑。


您好!
CPU CCM-R5F 可运行在下列四个运行模式中的一个模式下:
1.活动比较锁步模式
2.自检
3.错误强制
4.自检错误强制
"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST" [/报价]这用于#3错误强制模式。 CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_CHING_TEST_FAULT_INject 也用于#3错误强制模式
CCMR5F_CPUCOMP_SELF_TEST_ERROR_FORIMITH[/QUESCE]用于#4自检错误强制模式。
[/quote]并且在错误强制完成后,预计 ESM 错误标志"ESM_G2ERR_CCMR5_CPUCOMP_ERR"和"ESM_G1ERR_CCMR5_selftest"将相应地出现。 对吗?可以。
[/quote][/quote]
如果是、"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST_FAULT_INSD"与"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST"相比如何?
它们是否共享相同的 ESM 错误标志"ESM_G2ERR_CCMR5_CPUCOMP_ERR"?
[/报价]它们都用于#2错误强制模式。 自检错误和比较错误都已设置。
此外,如何看待"SRAM_ECC_ERROR_CHING_1bit"?
这就是 SRAM 自检。
有两个相关的 ESM 错误标志"ESM_G1ERR_L2RAMW_CORRERR"和"ESM_G2ERR_L2RAMW_Uncorr_B" 。 应该在下一张幻灯片中看到
是否完全强制出现"SRAM_ECC_ERROR_FORCE_1bit"错误?
[/报价]ESM_G2ERR_L2RAMW_Uncorr_B 已设置
您好、QJ:
我已在另一篇文章中更新了测试结果:
您好、沈明、
SRAM 使用单位校正双位检测(SECDED)方案由数据路径上的 ECC 进行保护。 ECC 或数据上的任何一位错误都将被自动纠正。
生成2位 ECC 错误(ESM 3.3)非常容易:
1.打开 CCS 内存浏览器、显示0x08000000 (DATA)和0x08000000 (ECC)的内容
2.将0x0000000000000000写入0x08000000、0x08000000处的 ECC 模式变为0x0C0C0C0C0C0C0C0C
3.禁用 ECC 检测和校正: sl_l2ramwREG->RAMCTRL = 0x05050005;
4.将0x0000000000000003写入 0x08000000
5.启用 ECC 检测和校正: sl_l2ramwREG->RAMCTRL = 0x0505000A;
6.从0x08000000读取数据,-->生成2位 ECC 错误(ESM 3.3)且 RAMErrStatus = 0x80

SRAM 自检将生成诊断 ECC 错误: