This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何将故障注入 SRAM/FLASH SafeTI 诊断库

Guru**** 2537330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1214168/rm57l843-how-to-inject-fault-into-sram-flash-safeti-diagnostic-library

器件型号:RM57L843

您好!

在仔细阅读诊断库代码之后、我没有发现 SRAM/FALSH 具有针对 RM57Lx 器件的故障注入测试类型。

您能帮助检查一下吗?  如果真的不是、如何为他们执行故障注入?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shenruming、

    SDL 具有相同的针对 RM57x 和 TMS570LC43x 的自检 API。

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    但是、您不给出如何为 RM57Lx SRAM/FLASH 测试注入故障的答案。  

    我们无法为 RM57Lx 器件设置"_SL_FAULT_INJECT=true"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅当测试类型为故障注入时、才会设置_SL_FAULT_INJECTION。 我们对闪存 ECC 自检和闪存 ECC 错误故障注入采用相同的方法。 故障注入测试不适用于 TMS570LC43x 和 RM57x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太清楚"我们采用同样的方式进行闪存 ECC 自检和闪存 ECC 错误故障注入"的含义。

    对于 RM57Lx、它只支持测试类型"flash_ecc_test_mode_1bit/flash_ecc_test_mode_2bit"。

    我们似乎只能对 RM57Lx 闪存 ECC 进行自检。 如何为 RM57Lx 闪存 ECC 错误进行故障注入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    故障注入是将故障注入硬件逻辑并检查影响。  FLASH_ECC_TEST_MODE_1位和 FLASH_ECC_TEST_MODE_2BIT 是具有向 ECC 逻辑注入1位或2位 ECC 错误的诊断测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    不仅 SRAM/闪存、CCMR5F 模块还具有同样的问题。  

    XXX_ERROR_FORCING_TEST 和 XXX_ERROR_FORCING_TEST_FAULT_INject 之间的区别是什么?

    您 强调了它们是相同的、对于故障注入而言也是相同的。 为什么不将它们合并到一个测试中、因为它们是相同的测试?

    对于 示例代码中的以下4个 CCMR5F_CPUCOMP 测试、您只需从回调函数获得 xxx_Inject 测试的测试结果、并从

    其他3个测试的故障信息结构。

    DMA 与 CCMR5F_CPUCOMP 相同。

    此外、针对 SRAM/闪存的所有错误强制测试通过  failinfo 结构给出测试结果、而不是 ESM 回调函数。

    那么、您能强调 XXX_ERROR_FORCING_TEST 和 XXX_ERROR_FORCING_TEST_FAULT_INject 之间的区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XXX_ERROR_FORCING_TEST 和 XXX_ERROR_FORCING_TEST_FAULT_INject 之间的区别是什么?

    您 强调了它们是相同的、对于故障注入而言也是相同的。 为什么不将它们合并到一个测试中、因为它们是相同的测试?

    [/报价]

    这两个选项的测试机制相同。  MKEY4 = 0x9。

    但是、一个测试处于轮询模式、另一个测试处于中断模式(回调)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 QJ。

    如您所述、这两个测试选项都用于注入故障。

    首先、当我们使用 XXX_ERROR_FORCINF_TEST 作为测试类型时、测试将注入人工的1位/2位 ECC 故障。

    如果能够纠正故障、则结构中的结果将为通过、如果无法纠正故障、则结果将为失败。

    此时、ESM 中断可被启用或者解除以响应可校正/不可校正的故障。 对吧?

    其次、如果我们使用  XXX_ERROR_强制 执行_TEST_FAULT_INject、这意味着将注入不可纠正的故障、

    结构的结果必须失败并且 ESM 中断必须被触发并且如果 ESM 中断被提前启用的话、必须调用回调函数。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先,当我们使用 XXX_ERROR_FORCINF_TEST 作为测试类型时,测试将注入人工的1位/2位 ECC 故障。

    此选项用于 CCM5F 自检。 在 CCM 错误强制模式下、不匹配的测试模式应用于 CCM-R5F (0x5应用于 CPU1、0xA 应用于 CPU2)。 错误强制完成后、ESM 错误标志"CCM-R5F - CPU 比较"和"CCM-R5F 自检错误"预计将出现。 如果这些标志未生效、则测试失败。

    此时,ESM 中断可以启用或解除以响应可纠正/不可纠正的故障。 对吗?

    可以。 在 SDL 示例代码中、仅针对其中一种测试模式启用 ESM 中断。  

    第二,如果我们使用  XXX_error_forcing_test_fault_inject,则将注入不可纠正的故障,

    此模式也用于 CCM-R5F 测试。 注入到 CCM-R5F 的错误是不可纠正的。  强制执行模式错误或强制执行测试故障注入错误 需要一个周期才能完成。  之后、此模式被自动切换至锁步模式。

    结构中的结果必须失败,并且 ESM 中断必须被触发,如果 ESM 中断提前启用,则必须调用回调函数。 对吗?

    可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    您是否是说 "CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_CHING_TEST"用于 CCMR5F CPU 比较故障注入

     是否将"CCMR5F_CPUCOMP_self_test_error_forcing"用于 CCM5F 自检故障注入?

    并且在错误强制完成后、ESM 错误标志"ESM_G2ERR_CCMR5_CPUCOMP_ERR"和"ESM_G1ERR_CCMR5_selftest"将相应地出现。 对吧?

    如果是、"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST_FAULT_INSD"与"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST"相比如何?

    它们是否共享相同的 ESM 错误标志"ESM_G2ERR_CCMR5_CPUCOMP_ERR"?

    此外、如何选择"SRAM_ECC_ERROR_PING_1bit"?

    有两个相关的 ESM 错误标志"ESM_G1ERR_L2RAMW_CORRERR"和"ESM_G2ERR_L2RAMW_Uncorr_B" 。 应该在下一张幻灯片中看到  

    是否完全强制出现"SRAM_ECC_ERROR_FORCE_1bit"错误?

    如果可能、您可以单独介绍如何使用以下4个测试选项逐项? 何时会设置2个 ESM 错误标志呢? 这非常 令人困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPU CCM-R5F 可运行在下列四个运行模式中的一个模式下:
    1.活动比较锁步模式
    2.自检
    3.错误强制
    4.自检错误强制

    "CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST" [/报价]

    这用于#3错误强制模式。  CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_CHING_TEST_FAULT_INject 也用于#3错误强制模式

    CCMR5F_CPUCOMP_SELF_TEST_ERROR_FORIMITH[/QUESCE]

    用于#4自检错误强制模式。

    并且在错误强制完成后,预计 ESM 错误标志"ESM_G2ERR_CCMR5_CPUCOMP_ERR"和"ESM_G1ERR_CCMR5_selftest"将相应地出现。 对吗?
    [/quote]

    可以。  

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是、"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST_FAULT_INSD"与"CCMR5F_CPUCOMP_ERROR_FORMATCHING_TEST"相比如何?

    它们是否共享相同的 ESM 错误标志"ESM_G2ERR_CCMR5_CPUCOMP_ERR"?

    [/报价]

    它们都用于#2错误强制模式。 自检错误和比较错误都已设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,如何看待"SRAM_ECC_ERROR_CHING_1bit"?

    这就是 SRAM 自检。  

    有两个相关的 ESM 错误标志"ESM_G1ERR_L2RAMW_CORRERR"和"ESM_G2ERR_L2RAMW_Uncorr_B" 。 应该在下一张幻灯片中看到  

    是否完全强制出现"SRAM_ECC_ERROR_FORCE_1bit"错误?

    [/报价]

    ESM_G2ERR_L2RAMW_Uncorr_B 已设置  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    您是否确认"ESM_G2ERR_L2RAMW_Uncorr_B"由"SRAM_ECC_ERROR_CHING_1bit"设置 、而不是由"SRAM_ECC_ERROR_CHING_2BIT"设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESM2.7由可纠正的 ECC 错误和不可纠正的 ECC 错误设置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    这是 Jagadish 在另一个帖子中的回复。

    它指出、 "SRAM_ECC_ERROR_FORCING_1bit"将触发可纠正的错误、  "SRAM_ECC_ERROR_FORCING_2BIT"将触发不可纠正的错误。

    你同意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ:

    我已在另一篇文章中更新了测试结果:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1224811/rm57l843-fault-injection-can-not-trigger-esm-interrupt-by-using-api-sl_selftest_sram/4633113?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%252525252520user%25252525253A544303#4633113

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沈明、

    SRAM 使用单位校正双位检测(SECDED)方案由数据路径上的 ECC 进行保护。 ECC 或数据上的任何一位错误都将被自动纠正。  

    生成2位 ECC 错误(ESM 3.3)非常容易:

    1.打开 CCS 内存浏览器、显示0x08000000 (DATA)和0x08000000 (ECC)的内容

    2.将0x0000000000000000写入0x08000000、0x08000000处的 ECC 模式变为0x0C0C0C0C0C0C0C0C

    3.禁用 ECC 检测和校正: sl_l2ramwREG->RAMCTRL = 0x05050005;

    4.将0x0000000000000003写入 0x08000000

    5.启用 ECC 检测和校正:  sl_l2ramwREG->RAMCTRL = 0x0505000A;

    6.从0x08000000读取数据,-->生成2位 ECC 错误(ESM 3.3)且 RAMErrStatus = 0x80

    SRAM 自检将生成诊断 ECC 错误: