This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Fapi_issueProgrammingCommand Fapi()返回成功,但没有写入闪存。
调用 API 前、所遵循的顺序如下:
1. Fapi_initializeFlashBanks (160)-将系统时钟频率设置为160MHz。
2. Fapi_setActiveFlashBank (1)-选择组1。
3. Fapi_enableMainBankSectors (0xFFFF)-启用组1中的所有扇区。
4.等待 FSM 处于就绪和不忙状态:
while (FAPI_CHECK_FSM_READY_BUSY == Fapi_Status_Fsm o);
while (fapi_get_FSM_status!= Fapi_Status_Success);
我正在尝试在存储体1扇区1中的地址(uint32_t Address = 0x001A0000)处写入单个字节的数据(uint8_t Data = 0xAA)。 尽管遵循了上述顺序、但 对
Fapi_issueProgrammingCommand (&Address、&Data、1、0、0、 Fapi_Data
返回成功、但数据未成功写入闪存。
我不确定我可能忽视了什么。 如何解决此问题?"
谢谢。此致、
Sri Surya a S
尊敬的 Sri Surya:
请参阅以下常见问题解答:
在上面的常见问题解答中、请参阅下面重点介绍的 F021闪存 API 示例:
--
谢谢。此致、
Jagadish。