This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Fapi_issueProgrammingCommand FAPI ()返回成功,但不写入闪存。

Guru**** 2239510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1345717/tms570ls3137-fapi_issueprogrammingcommand-fapi-returns-success-but-does-not-write-to-the-flash-memory

器件型号:TMS570LS3137

Fapi_issueProgrammingCommand Fapi()返回成功,但没有写入闪存。

调用 API 前、所遵循的顺序如下:

1. Fapi_initializeFlashBanks (160)-将系统时钟频率设置为160MHz。
2. Fapi_setActiveFlashBank (1)-选择组1。
3. Fapi_enableMainBankSectors (0xFFFF)-启用组1中的所有扇区。
4.等待 FSM 处于就绪和不忙状态:
while (FAPI_CHECK_FSM_READY_BUSY == Fapi_Status_Fsm o);
while (fapi_get_FSM_status!= Fapi_Status_Success);

我正在尝试在存储体1扇区1中的地址(uint32_t Address = 0x001A0000)处写入单个字节的数据(uint8_t Data = 0xAA)。 尽管遵循了上述顺序、但 

Fapi_issueProgrammingCommand (&Address、&Data、1、0、0、 Fapi_Data

返回成功、但数据未成功写入闪存。

我不确定我可能忽视了什么。 如何解决此问题?"

谢谢。此致、

Sri Surya a S