This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:LP-MSPM0G3507

Guru**** 2588495 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1418933/lp-mspm0g3507-lp-mspm0g3507

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我有一个关于 MATHACL 的问题。 我将使用它来执行乘法运算。 根据 RTM、我必须首先写入 MATHACL->OP1、然后写入 MATHACL->OP2。 但是、当我这样做时、结果会不断变化。 当我以相反的方式执行它时、我会得到预期的结果。

那么、我的问题是、为什么会出现这种行为?

此致、
Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 在驱动程序库源代码中检查了 DL_MathACL_configOperation ()。 似乎先配置 OP2。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    感谢您的答复。 但是、我对写入 OP2寄存器的原因很好奇、因为参考手册中并未说明。

    此致、

    Ali Mousa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    不确定。 我需要与系统团队核实。 这可能是 TRM 中的错误。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cash:

    这将是非常有帮助的,谢谢!

    此致、

    Ali Mousa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    此处提供了快速更新。 与有经验的 同事核实后、输入 MATHACL 模块。 很可能是 TRM 上的错误。 我们将尝试使用文档组、并了解稍后如何修复它。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了! 非常感谢!

    还有另外两件事

    数据表中 TSTRIM 和 TSC 的 mspm0g3507微控制器的值 为基准电压 VDD = 3.3V

     

    在参考手册中、公式中的值为1.4V 基准电压

     

     

    那么、我的问题是、这些公式是否也可用于3.3V 基准电压?

     

    另一个问题是、旧的固定片接缝不需要 校准。 我正在读取 TEMP_SENSE0.DATA = 750、因此 TSAMPLE 不准确、因为 VTRIM 不准确。 在数据表中关于贝奇74它说 X 代表实验硅。 这到底是什么意思?  

      

    从较新的 LaunchPad 中、我读出 的 TEMP_SENSE0.DATA = 797 (基于12位模式的 ADC 结果代码、基准电压为3.3V)

     

    所以我想根据这两点再澄清一下。

    此致

    Ali Mousa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用3.3V 作为温度传感器的 ADC 基准电压。  

    MCU 上带有‘X '标记的早期样片可能存在错误的温度传感器修整值。 正确的调整值应在0x31E 左右(共798个)。

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金!

    有另一个错误  

    此致

    Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的意思是-3.75应该是0xFFFC4000?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恰好 -3.75应为0xFFFC4000

    此致、

    Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白。 我会向团队核实这一点。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、郝

    在 RM 的第27章中、它指出 WWDT 的工作频率为32kHz  

     

    但是、查看 Peropd 选择部分  

    即32768Hz

    WWDT 在哪个频率下运行呢?

    此致

    Ali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    WWDT 应以 LFCLK 为时钟源。 LFXT 或 LFOSC 是 LFCLK 的源。 频率应为32768Hz。  

    此致、

    Cash Hao